Variables
Una variable es un elemento que representa una figura o una característica de un objeto y especifica el valor de esa característica.
Información general
Cada variable:
- Contiene un atributo DataType
- Se puede estructurar para contener otras variables
- Contiene atributos descriptivos
- No puede contener objetos
CONSEJO:
No se pueden quitar propiedades de objetos predefinidos. Por ejemplo, no puede quitar la propiedad
Texto
de un objeto Etiqueta
.Valores de las variables
Puede establecer el valor de una variable especificando:
- Un valor fijo
- Un valor heredado del tipo de variable o de la definición de tipo de objeto
- Un vínculo dinámico que establece el valor de una variable en función del valor de otra variableCONSEJO: Para usar y mostrar valores de un dispositivo de campo o de un controlador, importe las etiquetas y las variables en el proyecto y sincronícelas. Las variables importadas desde un dispositivo de campo o controlador se etiquetan con el tipo de protocolo de comunicación utilizado para transferir el valor. Para obtener más información, consulte Variadores de comunicación.
Ejemplos de variables
Por ejemplo, una variable puede representar:
- La velocidad de un objeto físico
- La variableVelocidadcon un valor numérico (Int32) define la velocidad del objeto Motor.

- Una característica de estilo de un objeto gráfico
- La variableColor de textodefine el color del objeto Etiqueta.

- Varias propiedades de objeto
- Un vínculo dinámico al objetoBaseDeDatosIncrustada1define el valor de la variable Almacenamiento.

Entregue su opinión