Configurar opciones
Configure las opciones de
FactoryTalk Optix Studio
, incluido el idioma, el modo avanzado, las vistas previas de funciones, el control de versiones y las políticas de seguridad, para personalizar la interfaz de usuario y la configuración del proyecto.- En la barra de título deFactoryTalk Optix, seleccione la flecha desplegable después dey seleccione
Opciones de FactoryTalk Optix StudioOpciones de FactoryTalk Optix Studio. - EnOpciones de FactoryTalk Optix Studio, seleccioneOptix Studioy rellene:
- Idioma y configuración regional. Seleccione el idioma de la interfaz de usuario.
- Nuevo idioma de denominación de objetos. Seleccione el idioma utilizado para mostrar los nombres de los objetos en la información sobre herramientas de los nuevos objetos gráficos. SeleccioneInglés (Estados Unidos)oEl mismo idioma que el IDE.CONSEJO:Puede utilizar caracteres especiales y diacríticos específicos de los idiomas admitidos en los nombres y las propiedades de los objetos.Si utiliza caracteres especiales en componentes visibles en tiempo de ejecución, asegúrese de que los dispositivos de destino incluyan una fuente compatible con estos caracteres especiales. Consulte Importar fuentes.
- Modo avanzado. Activa los mensajes de registro avanzados que se muestran en el panelSalida. La selección delModo avanzadoy el reinicio deFactoryTalk Optixpermite crear un proyectoEn blancosin contenido predeterminado en la página de inicio.
- Mostrar resúmenes de funciones. Active las funciones deFactoryTalk Optix Studioque se encuentran en desarrollo y pueden crear inestabilidad en los proyectos.
- Editor de código preferido. Establezca el editor de código predeterminado para cualquier código NetLogic C#.
- Unidad de longitud física preferida. Establezca la unidad predeterminada de medición para las longitudes físicas.
- Nivel de registro de FTOptix Studio. Establezca el nivel de registro máximo que se mostrará en los archivos de registro de datos y en el panelSalida:
- Error. Mensajes de error.
- Advertencia. Mensajes de advertencia.
- Información. Mensajes de información.
- Detallado 1. Mensaje detallado de primer nivel para la resolución de problemas.
- Detallado 2. Mensaje detallado de segundo nivel para la resolución de problemas.
- Estilo de fuente. Establezca el estilo de fuente de la interfaz de usuario solo en la versión de escritorio deFactoryTalk Optix. Acepte la familia de fuentes predeterminadaRobotoo seleccioneSistemapara utilizar la fuente predeterminada del sistema operativo.
- Advertencias de seguridad. Active esta casilla para que vuelvan a aparecer las advertencias de C# sobre la ejecución de referencias de seguridad críticas si anteriormente ha seleccionadoNo mostrar esta advertencia de nuevoal ver el mensaje.
- SeleccioneControl de versionesy, enConfiguración del usuario de control de versiones, rellene:
- Nombre de usuario. El nombre de usuario de la cuenta de usuario que ha iniciado sesión cuando se almacena un proyecto en un repositorio de control de versión.
- Correo electrónico de usuario. La dirección de correo electrónico de la cuenta de usuario registrada cuando un proyecto se almacena en un repositorio de control de versión.
- EnProveedores de control de versiones e ID, enSeleccionar un proveedor, seleccione el proveedor que usará y elijaAgregar identidad. Después de iniciar sesión con sus credenciales, el proveedor seleccionado aparece enInicio de sesión de identidad del proveedorcon el nombre de usuario del usuario que ha iniciado sesión.CONSEJO: Los proveedores pueden dejar de estar disponibles en determinadas circunstancias. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se pierde la conexión a Internet de un proyecto remoto con control de versión o cuando no se puede acceder a un proveedor configurado. Un proveedor no disponible muestra. Seleccione
para actualizar la lista de proveedores.
Actualizar
- SeleccionePolíticas de seguridady complete la configuración del cifrado de los nuevos secretos del proyecto:
- Modo de cifrado. Seleccione:
- Almacén remoto de claves (predeterminado)
- Guarde los secretos del proyecto en un almacén remoto de claves.
- Contraseña proporcionada por el usuario
- Cifre los secretos del proyecto con una contraseña.
- Ninguno
- No cifre los secretos del proyecto.
CONSEJO: Solo los administradores locales y de dominio pueden cambiar elModo de cifradoaplicado. - Longitud mínima de la contraseña. Establezca la longitud mínima de la contraseña.
- Caracteres en minúsculas y mayúsculas. Seleccione esta opción para que se requieran caracteres en minúsculas y mayúsculas en las contraseñas.
- Número mínimo de dígitos. Establece el número mínimo de dígitos en las contraseñas.
- Número mínimo de símbolos. Establece el número mínimo de símbolos especiales requeridos en las contraseñas.CONSEJO: Los símbolos especiales incluyen!@#$%^&*. Cualquier otro símbolo, como/, no se considera un símbolo especial para el requisito de número mínimo de símbolos.CONSEJO: Durante la instalación deFactoryTalk Optix Studio, el administrador puede personalizar cómo se aplican las políticas de seguridad a los usuarios. El modo de cifrado predeterminado almacena los secretos del proyecto en el almacén de claves remotoHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio Common\Password Policy. Si el modo de cifrado es una contraseña proporcionada por el usuario, se especifican la longitud mínima de la contraseña, los caracteres obligatorios en mayúsculas y minúsculas, y el número mínimo de símbolos y caracteres numéricos. La ausencia de un modo de cifrado forzado también es una opción. Las políticas de seguridad establecidas por el administrador solo pueden ser cambiadas por el administrador.
- SeleccioneGuardar.
Entregue su opinión