Optimizar un proyecto
Mejore el rendimiento en tiempo de ejecución optimizando su proyecto. Los vínculos dinámicos y las etiquetas optimizados mejoran la velocidad de navegación entre las pantallas de una Aplicación FactoryTalk Optix y los widgets en tiempo de ejecución. Las etiquetas están optimizadas en un proyecto de forma predeterminada, pero los vínculos dinámicos no lo están de forma predeterminada.
- Para optimizar los vínculos dinámicos de un proyecto, en laVista del proyecto, seleccione el nodo del proyecto.
- EnPropiedades, expanda la categoríaOptimización del tiempo de ejecución.
- EnVínculos dinámicos, seleccioneVerdadero.
- Las etiquetas están optimizadas de forma predeterminada. Para deshabilitar la optimización de etiquetas, enEtiquetas, seleccioneFalso.
Los vínculos dinámicos y las etiquetas se optimizan para el proyecto. Al optimizar los vínculos dinámicos de un proyecto, debe Deshabilitar la optimización de los vínculos dinámicos manipulados en tiempo de ejecución.
Entregue su opinión