Deshabilitar la optimización de los vínculos dinámicos manipulados en tiempo de ejecución
Si optimiza un proyecto, debe deshabilitar manualmente la optimización de los vínculos dinámicos que se manipulan en tiempo de ejecución
- En laVista del proyecto, seleccione la variable del proyecto con el vínculo dinámico.
- EnPropiedades, seleccione.
Cambiar vínculo dinámico - SeleccioneAvanzadoy, a continuación, seleccione.
Configuración - SeleccioneOptimización del tiempo de ejecucióny, a continuación, seleccioneDeshabilitado.CONSEJO: También puede hacer clic con el botón derecho en el vínculo dinámico enPropiedadesy seleccionar . Para habilitar la optimización, seleccioneHabilitar optimización.
Entregue su opinión