Crear un proyecto

Un proyecto contiene elementos con los que se crea una
Aplicación FactoryTalk Optix
.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Icono de proyecto
    Proyecto
    o abra
    FactoryTalk Optix Studio
    .
    Se abre la página Inicio.
  2. Seleccione
    Nuevo
    .
  3. Seleccione el tipo de proyecto:
    CONSEJO: El tipo de proyecto seleccionado no afecta a ninguna capacidad de implementación. Puede implementar cualquier tipo de proyecto en cualquier tipo de dispositivo de destino. Para obtener más información, consulte Implementación de proyectos.
    • Predeterminado
      . Cree un proyecto con todas las categorías configuradas y una ventana principal en la
      Vista del proyecto
      .
    • OptixPanel
      . Cree un proyecto con todas las categorías configuradas y una ventana principal en la
      Vista del proyecto
      y:
      • Un objeto
        Sistema
        con un widget de
        FT Remote Access
        preconfigurado para solicitar acceso al servidor de FactoryTalk Remote Access y asistencia desde la aplicación FactoryTalk Remote Access.
      • Una carpeta
        SettingsWidgets
        que contiene los widgets
        Configuración de red
        ,
        Ajustes de dispositivo
        ,
        Fecha y Hora
        y
        Cargar aplicación
        .
      • Una ventana principal que muestra y le permite navegar por los widgets predeterminados en tiempo de ejecución, así como colocar su propio contenido en la página de inicio de la ventana.
      • Cambio automático de idioma para widgets.
      • Un teclado virtual habilitado
    • Plantilla de Optix
      . Cree un proyecto basado en el contenido de la plantilla de Optix definida por el usuario.
    • En blanco
      . Para crear un proyecto en blanco que no tenga contenido predeterminado, en
      Opciones de FactoryTalk Optix Studio
      , seleccione
      Modo avanzado
      y, a continuación, reinicie
      FactoryTalk Optix Studio
      para seleccionar
      En blanco
      en la página de inicio. Consulte Configurar opciones.
  4. En
    Nombre
    , escriba el nombre del proyecto.
  5. En
    Ubicación
    , introduzca o apunte a la ruta del proyecto.
    La ubicación predeterminada es
    C:\Users\UserName\Documents\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\Projects
  6. (Opcional) Para cifrar contraseñas de proyectos, objetos personalizados que tengan el tipo de datos
    Password
    y archivos
    YAML
    que representen el modelo de información del proyecto, seleccione la opción situada junto a
    Modo de cifrado de secretos
    y, a continuación, para
    Cifrado de secretos de nuevos proyectos
    , seleccione una de las siguientes opciones:
    • Almacén remoto de claves
      . Cifre secretos de proyectos mediante un almacén remoto de claves. Debe haber iniciado sesión en
      FactoryTalk Hub
      y formar parte de una organización relevante.
    • Contraseña proporcionada por el usuario
      . Cifre los secretos del proyecto con una contraseña.
    CONSEJO: Para obtener más información sobre el cifrado de secretos y el cifrado de proyecto predeterminado para los proyectos nuevos, consulte Cifrado de secretos del proyecto y Configurar opciones.
    CONSEJO: Durante la instalación de
    FactoryTalk Optix Studio
    , el administrador puede personalizar cómo se aplican las políticas de seguridad a los usuarios. El modo de cifrado predeterminado almacena los secretos del proyecto en el almacén de claves remoto
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio Common\Password Policy
    . Si el modo de cifrado es una contraseña proporcionada por el usuario, se especifican la longitud mínima de la contraseña, los caracteres obligatorios en mayúsculas y minúsculas, y el número mínimo de símbolos y caracteres numéricos. La ausencia de un modo de cifrado forzado también es una opción. Las políticas de seguridad establecidas por el administrador solo pueden ser cambiadas por el administrador.
  7. En
    Establecer tamaño de la ventana principal
    , especifique el ancho y la altura de la ventana principal al crear proyectos:
    • Seleccione
      Tamaño personalizado
      e introduzca un
      Ancho
      y una
      Altura
      nuevos para un nuevo tamaño de ventana personalizado. El tamaño de ventana personalizado predeterminado es de 400 x 400 píxeles.
    • Seleccione un tamaño de ventana preconfigurado.
    • Seleccione un tamaño de
      OptixPanel
      si está creando un proyecto de OptixPanel.
  8. Seleccione
    Crear
    .
Se abre el nuevo proyecto. Si ya hay un proyecto abierto, el proyecto se abre en una nueva instancia de
FactoryTalk Optix
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal