Resolución de problemas del controlador

Hay muchas opciones disponibles para resolver problemas del controlador si se producen problemas durante el funcionamiento normal.
Puede utilizar la aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
para ver las condiciones de fallo de las maneras siguientes:
  • Estado de módulo en el árbol de configuración de E/S
  • Categorías del cuadro de diálogo I/O Module Properties
  • Notificación en el monitor de tags
  • Información de fallo en el cuadro de diálogo Controller Properties
  • Diagnóstico de puerto Ethernet
  • Cuadro de diálogo Sincronización de hora avanzada
También puede utilizar:
  • Información de diagnóstico en el software basado en Linx
  • Páginas web del controlador
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal