Sincronización de hora avanzada

El cuadro de diálogo Advanced Time Sync muestra información relacionada con la sincronización de hora
CIP Sync™
. La información solo aparece si el proyecto está en línea y está habilitada la sincronización de hora en la ficha Date/Time.
IMPORTANTE: Software de protocolo de precisión de tiempo (PTP)
  • El acceso al software que gestiona el Protocolo de Precisión de Tiempo en la red de un sistema de control debe limitarse a usuarios debidamente capacitados en la administración de la hora de un sistema de control industrial, incluyendo PTP. Esto incluye la herramienta de actualización de PTP que suministra Rockwell Automation, así como otras aplicaciones de software de gestión del PTP ampliamente disponibles a nivel comercial. Las actualizaciones incorrectas mientras un sistema de control está en marcha pueden interrumpir el funcionamiento del sistema de control, lo que incluye fallos mayores y que algunos dispositivos salgan fuera en línea.
  • Al inhabilitar el PTP en un controlador, para dar tiempo al controlador a que procese la inhabilitación, utilice un retardo de dos segundos antes de establecer el WallClockTime (WCT) en el controlador. De otra manera, se corre el riesgo de que el reloj Grandmaster sobrescriba el WCT.
En la ficha Date/Time, haga clic en el botón Advanced.
Ficha Controller Properties Date/Time
Esta imagen muestra dónde está el botón Advanced en la ficha Controller Properties Date/Time.
Se abre el cuadro de diálogo Advanced Time Sync.
Sincronización de hora avanzada
Esta imagen muestra la ficha Advanced Time Sync.
Parámetros avanzados de sincronización de hora
Reloj Grandmaster
Description
Muestra información sobre el reloj Grandmaster. El proveedor del dispositivo Grandmaster controla esta información. Se especifica la siguiente información:
  • Nombre del usuario
  • Ubicación del usuario
  • Dirección del protocolo
  • Dirección física
  • Tipo de reloj
  • Nombre del fabricante
  • Modelo
  • Serial Number
  • Revisión de hardware
  • Revisión de firmware
  • Software Revision
  • Identidad del perfil
  • Protocolo físico
  • Protocolo de red
  • Número de puerto
Utilice la barra de desplazamiento vertical para ver los datos.
Identity
Muestra el identificador único del reloj Grandmaster. El formato depende del protocolo de red. La red Ethernet codifica la dirección MAC en el identificador.
Class
Muestra una medida de la calidad del reloj Grandmaster. Los valores están dentro del rango de 0…255 correspondiendo el cero al mejor reloj.
Accuracy
Indica la exactitud absoluta esperada del reloj Grandmaster relativa al tiempo PTP. La exactitud se especifica mediante una escala graduada que empieza en 25 ns y termina en más de 10 segundos o desconocido. Cuanto menor sea el valor de exactitud, mejor será el reloj.
Variance
Muestra la medida de las propiedades de estabilidad inherente del reloj Grandmaster. El valor se expresa en unidades logarítmicas escaladas de offset. Cuanto menor sea la varianza, mejor será el reloj.
Source
Muestra la fuente horaria del reloj Grandmaster. Los valores disponibles son:
  • Atomic Clock
  • GPS
  • Radio
  • PTP
  • NTP
  • HAND set
  • Other
  • Oscillator
Priority 1 / Priority 2
Muestra la prioridad relativa del reloj Grandmaster respecto a otros relojes del sistema. El intervalo de los valores de prioridad está comprendido entre 0 y 255. La prioridad más alta es cero. El valor predeterminado para ambos ajustes es 128.
Reloj local
Synchronization Status
Indica si el reloj local está sincronizado o no con el reloj Grandmaster de referencia. Un reloj está sincronizado si tiene un puerto en el estado esclavo y recibe actualizaciones del maestro.
Offset to Master
Muestra la magnitud de la desviación entre el reloj local y el reloj Grandmaster, en nanosegundos.
Backplane State
Muestra el estado actual del backplane. Los valores disponibles son: Initializing, Faulty, Disabled, Listening, PreMaster, Master, Passive, Uncalibration, Slave y None.
Ethernet State
Muestra el estado del puerto Ethernet. Los valores disponibles son: Initializing, Faulty, Disabled, Listening, PreMaster, Master, Passive, Uncalibration, Slave y None.
Identity
Muestra el identificador único para el reloj local. El formato depende del protocolo de red. La red Ethernet codifica la dirección MAC en el identificador.
Class
Muestra una medida de calidad del reloj local. Los valores están dentro del rango de 0…255, correspondiendo el cero al mejor reloj.
Accuracy
Indica la exactitud absoluta esperada del reloj local relativa al tiempo de sincronización del PTP. La exactitud se especifica mediante una escala graduada que empieza en 25 ns y termina en más de 10 segundos o desconocido. Cuanto menor sea el valor de exactitud, mejor será el reloj.
Variance
Muestra la medida de las propiedades de estabilidad inherente del reloj local. El valor se expresa en unidades logarítmicas escaladas de offset. Cuanto menor sea la varianza, mejor será el reloj.
Source
Muestra la fuente horaria del reloj local. Los valores disponibles son:
  • Atomic Clock
  • GPS
  • Terrestrial Radio
  • PTP
  • NTP
  • HAND set
  • Other
  • Oscillator
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal