Habilitación de fallo mayor en el controlador
Para ver información reciente sobre los fallos de E/S en la ficha Major Faults de Controller Properties, primero debe seleccionar Major Fault on Controller if Connection Fails While in Run Mode en la vista Connection del cuadro de diálogo I/O Properties.
ADVERTENCIA:
Si selecciona esta opción, un fallo de conexión en el módulo de E/S puede causar un fallo mayor en el controlador. Un fallo mayor en el controlador hace que las salidas vayan a su estado de fallo configurado.
Habilitación de fallo mayor en el controlador

Cuando se monitorean las propiedades de configuración de un módulo en la aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
y se recibe un mensaje de fallo de comunicación, la ficha Major Faults en Controller Properties indica el tipo de fallo bajo Recent Faults.Ficha Major Faults en Controller Properties

CONSEJO:
Puede utilizar las fichas Minor Faults y Networks para comprobar si hay fallos menores y fallos de red, respectivamente.
Entregue su opinión