Páginas web del controlador
El controlador ofrece páginas web de diagnóstico que realizan un seguimiento del funcionamiento del controlador, la red y el backplane. Las páginas web del controlador son de solo lectura.
IMPORTANTE:
Las páginas web del controlador están inhabilitadas de manera predeterminada .
- Para habilitar las páginas web del controlador, marque la casilla de verificación de la ficha Security en Controller Properties.

- En el caso de aplicacionesCIP Security™, también puede utilizarServidor® Policy Managerpara habilitar las páginas web.Servidor® Policy Manageranula la casilla de verificación Controller Properties.
Para consultar las páginas web de diagnóstico, siga estos pasos.
- Abra su navegador web.
- En el campo Address, escriba la dirección IP del controlador y presione Enter.
- Para obtener acceso a las páginas web de diagnóstico, utilice los vínculos de la barra de navegación de la izquierda. Algunos vínculos solo son accesibles si abre la carpeta donde existen.
Los ajustes de EtherNet/IP y las aplicaciones de seguridad pueden modificar ligeramente las páginas web. En general, las páginas web ofrecen:
- La página web Home proporciona información de dispositivo y estado del controlador
- La página web Faults muestra los fallos mayores y menores del controlador.
- Las páginas web Diagnostics proporcionan datos sobre mensajería y comunicaciones para el controlador.
- La página web Tasks muestra la utilización de CPU de los núcleos de control y comunicaciones, y resume las tareas que se están ejecutando en el controlador.
- La página web Browse Chassis permite ver información de módulos, estadísticas del backplane y estadísticas de conexión de todos los módulos en el chasis local.
Entregue su opinión