Diagnóstico del controlador con la aplicación Logix Designer
Aparece un símbolo de advertencia en el Controller Organizer al lado del módulo de E/S en estas condiciones:
- Si hay fallos u otras condiciones en el módulo de E/S
- Si la conexión al módulo de E/S falla en el modo de marcha
Cuando el módulo de E/S está configurado para que se produzca un fallo mayor en el controlador y se produce un fallo en el módulo de E/S, puede ocurrir lo siguiente:
- El estado del controlador indica Faulted.
- El estado del controlador muestra Controller Fault y parpadea de color rojo.
- El estado del módulo de E/S muestra I/O Not Responding y parpadea de color verde.
Cuando el módulo de E/S no está configurado para que se produzca un fallo mayor en el controlador y se produce un fallo en el módulo de E/S, ocurre lo siguiente:
- El estado del controlador muestra el estado actual, por ejemplo, Rem Run.
- El estado del controlador muestra Controller OK y está verde fijo.
- El estado del módulo de E/S muestra I/O Not Responding y parpadea de color verde.
Fallo de E/S en el controlador

IMPORTANTE:
Consideraciones de seguridad
No puede configurar las conexiones de seguridad para que presenten automáticamente un fallo de controlador
Entregue su opinión