Diagnóstico automático
El diagnóstico automático es una característica a nivel de sistema de los controladores
Logix 5000®
que proporciona diagnósticos de dispositivos a interfaces HMI y otros clientes, sin necesidad de programar nada. El diagnóstico incluye las condiciones de descripción de dispositivo y los eventos de estado.El diagnóstico automático está habilitado de manera predeterminada en los controladores con las revisiones de firmware 33 y posteriores. Puede inhabilitar y habilitar toda la característica mientras está en línea o fuera de línea desde la ficha Advanced del cuadro de diálogo Controller Properties. También puede inhabilitar el diagnóstico automático de un determinado dispositivo en la configuración del dispositivo.
Ficha Advanced de Controller Properties

Entregue su opinión