Consideraciones para diagnóstico de pérdida de comunicación

El tiempo de respuesta y la información de diagnóstico de una pérdida de comunicación depende del dispositivo y de los ajustes de configuración.
Conexión y comportamiento del dispositivo
Tipo de conexión
Comportamiento del dispositivo
Conexión directa a un controlador
El dispositivo informa de una pérdida de comunicación. La pérdida de comunicación del dispositivo puede reemplazarse por el diagnóstico de un adaptador de comunicación.
Sin conexión con un controlador
Los adaptadores de comunicación que no tienen una conexión con el controlador no informan del diagnóstico de una pérdida de comunicación. Se recomienda configurar los adaptadores de comunicación para una conexión de estado a fin de asegurarse de que informen de cualquier diagnóstico de pérdida de comunicación en el momento adecuado.
Conexión de datos
El dispositivo informa de una pérdida de comunicación. La pérdida de comunicación del dispositivo puede reemplazarse por el diagnóstico de un adaptador de comunicación.
Conexión de rack optimizado
El dispositivo no informa del diagnóstico de la pérdida de comunicación. El adaptador de comunicación informa del diagnóstico de la pérdida de comunicación. Un dispositivo con una conexión de rack optimizado tiene un conjunto reducido de diagnósticos en comparación con una conexión directa.
Cuando está habilitada, la característica de diagnóstico automático permite lo siguiente:
  • Diagnósticos de pérdida de comunicación para todos los dispositivos de la configuración de E/S del controlador.
  • Evaluaciones de diagnósticos automáticos a nivel de dispositivo para todos los dispositivos habilitados y no inhibidos.
Puede inhabilitar el diagnóstico automático de un determinado dispositivo en la configuración del dispositivo. El diagnóstico de pérdida de comunicación permanece activo incluso si el dispositivo inhabilita el diagnóstico automático. Para inhabilitar el diagnóstico de la pérdida de comunicación, inhiba el dispositivo o inhabilite el diagnóstico automático en el controlador.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal