Port Diagnostics

Cuando el proyecto está en línea, puede ver el estado del puerto Ethernet incorporado en el controlador.
  1. Acceda a las propiedades del controlador.
  2. En el cuadro de diálogo Controller Properties, haga clic en la ficha Port Configuration.
  3. Haga clic en el botón del símbolo de puntos suspensivos en la columna Port Diagnostics.
Diagnóstico de puerto Ethernet
Esta imagen muestra cómo habilitar Port Diagnostics en la ficha Port Configuration.
El cuadro de diálogo Port Diagnostics muestra los detalles del diagnóstico.
Detalles de Port Diagnostics
Esta imagen muestra los detalles del diagnóstico del puerto.
Parámetros
Descripción
Interface Counters
Los contadores de la interface no tienen ningún valor cuando usted está fuera de línea, o cuando está en línea y se produce un error de comunicación.
Octets Inbound
Muestra el número de octetos que se reciben por la interface.
Octets outbound
Muestra el número de octetos que se transmiten por la interface.
Unicast Packets Inbound
Muestra el número de paquetes de unidifusión que se reciben por la interface.
Unicast Packets Outbound
Muestra el número de paquetes de unidifusión que se transmiten por la interface.
Non-unicast Packets Inbound
Muestra el número de paquetes no de unidifusión que se reciben por la interface.
Non-unicast Packets Outbound
Muestra el número de paquetes no de unidifusión que se transmiten por la interface.
Packets Discarded Inbound
Muestra el número de paquetes entrantes que se reciben por la interface pero se descartan.
Packets Discarded Outbound
Muestra el número de paquetes salientes que se transmiten por la interface pero se descartan.
Packets With Errors Inbound
Muestra el número de paquetes entrantes que contienen errores (no se incluyen los paquetes entrantes descartados).
Packets With Errors Outbound
Muestra el número de paquetes salientes que contienen errores (no se incluyen los paquetes salientes descartados).
Unknown Protocol Packets Inbound
Muestra el número de paquetes entrantes con un protocolo desconocido.
Media Counters
Los contadores de medios no tienen ningún valor cuando usted está fuera de línea, o cuando está en línea y se produce un error de comunicación.
Alignment errors
Muestra el número de tramas recibidas cuya longitud no es un número entero de octetos.
FCS Errors
Muestra el número de tramas recibidas que no pasan la comprobación FCS.
Single Collisions
Muestra el número de tramas correctamente transmitidas que han experimentado exactamente una colisión.
Multiple Collisions
Muestra el número de tramas transmitidas correctamente que han experimentado varias colisiones.
SQE test errors
Muestra el número de veces que se ha generado un mensaje de error de prueba SQE.
Deferred transmissions
Muestra el número de tramas para las que se ha retrasado el primer intento de transmisión porque el medio estaba ocupado.
Late Collisions
Muestra el número de veces que se ha detectado una colisión después de 512 tiempos de bit en la transmisión de un paquete.
Excessive Collisions
Muestra el número de tramas cuya transmisión ha fallado por un exceso de colisiones.
MAC transmit errors
Muestra el número de tramas en las que falló la transmisión debido a un error de transmisión de subcapa MAC interna.
MAC receive errors
Muestra el número de tramas en las que falló la recepción por una interface debido a un error de recepción de subcapa MAC interna.
Carrier Sense
Muestra el número de veces que la condición de detección de portadora se perdió o nunca se logró al intentar transmitir una trama.
Frame Too Long
Muestra el número de tramas recibidas que han superado el tamaño de trama máximo permitido.
Reset Counters
Haga clic en Reset Counter para poner a cero los valores de los contadores de medios e interfaces en el módulo, y para actualizar los valores del cuadro de diálogo con los valores de los contadores actuales.
Reset Counter aparece atenuado cuando está fuera de línea o cuando está en línea y se produce un error de comunicación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal