Botón de restablecimiento

Puede restablecer los controladores o el
homólogo de seguridad
con el botón de restablecimiento. El botón de restablecimiento solo se lee durante el encendido o el reinicio. Si presiona el botón de restablecimiento en otro momento, no tendrá ningún efecto.
En el caso de un controlador habilitado para la seguridad, el estado de bloqueo de seguridad o la firma de seguridad no le impedirán restablecer el controlador. Puesto que la aplicación se borra del controlador durante un restablecimiento, también se borra el nivel de seguridad del controlador. Al descargar un proyecto de seguridad al controlador, el nivel de seguridad se establece al nivel especificado en el proyecto.
Un controlador tiene dos etapas de restablecimiento:
  • Un restablecimiento de etapa 1 borra el programa de aplicación y la memoria, pero conserva la dirección IP y todos los ajustes de red. Solo se produce un restablecimiento de etapa 1 si el controlador contiene una aplicación del usuario.
  • Un restablecimiento de etapa 2 revierte el controlador a la configuración predeterminada, incluso el firmware, y borra todos los ajustes de red. Solo se produce un restablecimiento de etapa 2 si el controlador no contiene una aplicación del usuario y el firmware actual del controlador no es una versión 1.x.
El restablecimiento del homólogo de seguridad hace que el homólogo de seguridad regrese a su configuración original de fábrica, incluyendo el firmware.
IMPORTANTE:
Dado que el estado de habilitación/inhabilitación de los puertos está asociado con el programa de aplicación, los puertos Ethernet del controlador quedan habilitados después de un restablecimiento de etapa 1 o etapa 2.
ADVERTENCIA: Cuando se presiona el botón de restablecimiento mientras la alimentación eléctrica está conectada, podría producirse un arco eléctrico. Esto podría causar una explosión en instalaciones ubicadas en zonas peligrosas. Asegúrese de que la alimentación eléctrica esté desconectada y de constatar que el área no sea peligrosa antes de seguir adelante.
Botón de restablecimiento
Esta imagen muestra la ubicación del botón de restablecimiento en el controlador y el homólogo de seguridad.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal