Restablecimiento del homólogo de seguridad

Siga estos pasos para realizar un restablecimiento del homólogo de seguridad.
  1. Apague el homólogo de seguridad.
  2. Utilice una herramienta pequeña con el diámetro de un clip de papel, para mantener pulsado el botón de restablecimiento. Este botón se encuentra ubicado a 5 mm (0.19 pulg.) detrás del panel.
  3. Mientras mantiene pulsado el botón de restablecimiento, encienda el homólogo de seguridad.
  4. Siga pulsando el botón de restablecimiento mientras la pantalla de 4 caracteres muestra DFLT, 4, 3, 2, 1, Factory Default.
  5. Una vez que aparezca Factory Default, suelte el botón de restablecimiento
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal