Hinzufügen einer FB-Achse zum Controller-Projekt
In
FactoryTalk Design Workbench
kann ein 2080-MOT-HSC-Plug-In-Modul, das zu einem Micro800
-Controller-Projekt hinzugefügt wird, mit Feedback-Achse
aktiviert werden. Die Anzahl der unterstützten FB-Achsen in einem Controller-Projekt hängt vom jeweiligen Controller-Typ ab.Nach Hinzufügen eines 2080-MOT-HSC-Plug-In-Moduls und dessen Aktivierung mit der
Feedback-Achse
:- Ein KnotenFeedback-Achsewird auf der Konfigurationsseite2080-MOT-HSCerstellt. Wählen Sie den Knoten aus, um die Einstellungen auf den folgenden Seiten anzuzeigen und zu konfigurieren:
- Auf der Konfigurationsseite PTO-Bewegung wird das KontrollkästchenFB-Achse<x>hinzugefügt. Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert und schreibgeschützt.
Voraussetzungen
- Fügen Sie ein 2080-MOT-HSC-Plug-in-Modul zum Controller-Projekt hinzu.
So fügen Sie eine Feedback-Achse zum Controller-Projekt hinzu
- Wechseln Sie imProjekt-Organizerzu und doppelklicken Sie dann auf2080-MOT-HSC.
- Wählen Sie auf der Seite2080-MOT-HSCden KnotenKonfigurationaus.
- Wählen Sie in der ListePlug-in aktivieren mitdie OptionFeedback-Achseaus.
So fügen Sie eine FB-Achse zum Controller-Projekt hinzu:
- Auf der KonfigurationsseitePTO-Bewegung – Allgemeinwird das KontrollkästchenFB-Achse<x>verfügbar. Das Kontrollkästchen ist aktiviert und schreibgeschützt.
- Auf der SeitePTO-Bewegung – Allgemeinwird der KnotenFeedback-Achseverfügbar.
Rückmeldung geben