FB-Achse umbenennen
Nach Hinzufügen eines 2080-MOT-HSC-Plug-In-Moduls und dessen Aktivierung mit der
Feedback-Achse
:- Ein KnotenFeedback-Achsewird auf der Konfigurationsseite2080-MOT-HSCerstellt. Wählen Sie den Knoten aus, um die Einstellungen auf den folgenden Seiten anzuzeigen und zu konfigurieren:
- Auf der Konfigurationsseite PTO-Bewegung wird das KontrollkästchenFB-Achse<x>hinzugefügt. Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert und schreibgeschützt.
Voraussetzungen
So benennen Sie eine FB-Achse um
- Wechseln Sie imProjekt-Organizerzu und doppelklicken Sie dann auf2080-MOT-HSC.
- Wählen Sie auf der Seite2080-MOT-HSCdie OptionFeedback-Achseaus.
- Geben Sie auf der KonfigurationsseiteFB-Achse<x> – Allgemeinim FeldAchsennameden neuen Namen ein.
Rückmeldung geben