FB-Achse – Registerkarte „Allgemein“
Verwenden Sie die Konfigurationsseite
FB-Achse<x> – Allgemein
für folgende Aktionen:- Umbenennen der FB-Achse
- Koppeln der FB-Achse mit einer PTO-Achse (Impulskettenausgang), wenn eine PTO-Achse Teil der Controller-Konfiguration ist
- Festlegen des Bewegungs-Drehgebertyps, wenn die FB-Achse mit einem Drehgeber gekoppelt ist
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Achsenname | Gibt den Namen der Feedback-Achse an. Der Name der Achse muss eindeutig sein und darf nicht einem bereits vorhandenen Variablennamen, Datentyp oder reservierten Wort übereinstimmen. Die Namenskonventionen eines Achsennamens lauten wie folgt:
|
Gekoppelt mit | Gibt an, mit welcher Achse die FB-Achse gekoppelt ist. Folgende Optionen stehen zur Wahl:
Wenn eine Bewegungs-Feedback-Achse festgelegt ist, ist sie schreibgeschützt und kann nicht geändert werden, bis Sie die Kopplung aufheben. Wenn eine PTO-Achse, die mit der FB-Achse gekoppelt ist, gelöscht wird, wird die Auswahl Gekoppelt mit in die Standardeinstellung Drehgeber geändert. |
Drehgebertyp | Gibt den Bewegungs-Drehgebertyp an, der zum Senden von Feedbackinformationen für die FB-Achse verwendet wird. Folgende Optionen stehen zur Wahl:
Quadratur X4 ist der Standardtyp. Die Optionen sind verfügbar, wenn Sie Kopplung mit auf Encoder festlegen. |
Rückmeldung geben