Konfigurationsseiten FB-Achse<x> öffnen
In
FactoryTalk Design Workbench
kann ein 2080-MOT-HSC-Plug-in-Modul, das dem Controller-Projekt hinzugefügt wird, mit Feedback-Achse
aktiviert werden.Nach Hinzufügen eines 2080-MOT-HSC-Plug-In-Moduls und dessen Aktivierung mit der
Feedback-Achse
:- Ein KnotenFeedback-Achsewird auf der Konfigurationsseite2080-MOT-HSCerstellt. Wählen Sie den Knoten aus, um die Einstellungen auf den folgenden Seiten anzuzeigen und zu konfigurieren:
- Auf der Konfigurationsseite PTO-Bewegung wird das KontrollkästchenFB-Achse<x>hinzugefügt. Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert und schreibgeschützt.
Voraussetzungen
So öffnen Sie die Konfigurationsseite der FB-Achse
- Wechseln Sie imProjekt-Organizerzu und doppelklicken Sie dann auf2080-MOT-HSC.
- Wählen Sie auf der Seite2080-MOT-HSCdie OptionFeedback-Achseaus.
- Wählen Sie Allgemein, Motor und Last oder Grenzen aus, um die entsprechenden Einstellungen anzuzeigen oder zu ändern.
Rückmeldung geben