Hinzufügen einer Achse zum Controller-Projekt

Bei
Micro800
-Controllern, die die Bewegungssteuerung unterstützen, befindet sich der Knoten
PTO-Bewegung
in der
Controller
-Struktur.
Um die Bewegungssteuerung in einem
Micro800
-Controller-Projekt zu unterstützen, müssen Sie eine Achse zum Controller-Projekt hinzufügen und die Einstellungen der Bewegungssteuerung auf der Konfigurationsseite
Achse<x>
konfigurieren. Die Anzahl der unterstützten Achsen hängt vom Controller-Typ ab.
Nach dem Hinzufügen einer Achse zum Controller-Projekt wird in der
Controller
-Struktur unter dem Knoten
PTO-Bewegung
ein Knoten
Achse<x>
erstellt. Durch Auswahl des
Achse<x>
-Knotens wird die Konfigurationsseite
Achse<x>
geöffnet, die die folgenden Seiten enthält:
So fügen Sie eine Achse zum Controller-Projekt hinzu
  1. Doppelklicken Sie im
    Projekt-Organizer
    auf den Controllerknoten, um den Controller-Anwendungsarbeitsbereich zu öffnen.
  2. Wählen Sie in der
    Controller
    -Struktur unter dem Knoten
    PTO-Bewegung
    die Option
    Allgemein
    .
  3. Wählen Sie auf der Konfigurationsseite
    PTO-Bewegung - Allgemein
    die Achse aus, die Sie hinzufügen möchten.
    Nach der Auswahl werden die
    Achse<x>
    -Knoten unter
    Allgemein
    in der
    Controller
    -Baumstruktur erstellt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal