Achse umbenennen
Führen Sie zum Umbenennen einer Achse die folgenden Schritte durch.
Voraussetzungen
So benennen Sie eine Achse um
- Doppelklicken Sie imProjekt-Organizerauf den Controllerknoten, um den Controller-Anwendungsarbeitsbereich zu öffnen.
- Wählen Sie in derController-Struktur unterPTO-Bewegungdie OptionAchse<x>aus.
- Wählen Sie auf der KonfigurationsseiteAchse<x> – Allgemeinim FeldAchsennameden neuen Namen ein.TIPP: Um eine Achse zu löschen, deaktivieren Sie unter Konfigurationsseite „PTO-Bewegung – Allgemein“ das KontrollkästchenAchse<x>.
Rückmeldung geben