Achse – Registerkarte „Allgemein“
Konfigurieren Sie die Bewegungseinstellungen für die
Micro800
-Controller, die die Bewegung unterstützen. Verwenden Sie nach dem Hinzufügen einer Achse zum Controller-Projekt die Konfigurationsseite Achse<x> – Allgemein
für folgende Aufgaben:- Ändern des Namens der Achse.
- Festlegen desPTO-Kanals, der zur Unterstützung der Achsenpositionierung verwendet wird
- Aktivieren vonAusgang Antriebsaktivierungszum Überprüfen des Ausgangsstatus des Servoantriebs und Setzen des Flags„Servo Ein“-Ausgang Aktivierung.
- Aktivieren vonEingang Antrieb bereitszum Überprüfen des Eingangsstatus des Servoantriebs und Setzen des FlagsAktivierung „Servobereitschaftseingang“.
- Aktivieren vonZwischenpositionseingangzum Überwachen des Eingangsstatus, damit der Bewegungsmotor bestimmen kann, wann die Funktionsblöcke MC_MoveAbsolute und MC_MoveRelative abgeschlossen sind.
- Aktivieren vonEingang Messtasterszum Lesen der Eingangsverdrahtungsinformationen aus dem Eingangs-Hardware-Gerät.
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Achsenname | Gibt den Namen der Achse an. Der Name der Achse muss eindeutig sein und darf nicht einem bereits vorhandenen Variablennamen, Datentyp oder reservierten Wort gleichen. Es gelten folgende Achsennamenskonventionen:
|
PTO-Kanal | Listet die PTO-Kanäle auf, die für die Achse verfügbar sind. Die Micro800 -Controller, die die Bewegung unterstützen, verwenden PTO zur Steuerung der Achsenpositionierung.Jede Achse wird einem PTO-Kanal zugewiesen. Standardmäßig hängt der PTO-Kanalwert von der Reihenfolge ab, in der Sie die Achse erstellt haben. Beispiel,
Weitere Informationen finden Sie im 2080-UM002_-EN-E – Benutzerhandbuch für die programmierbaren Controller Micro830, Micro850 und Micro870. |
Impulsausgang | Gibt die Impulsausgangszeichenfolge an, die basierend auf der PTO-Kanal -Auswahl zugewiesen ist. Die Zeichenfolge ist schreibgeschützt.Wenn Sie <Nicht zugewiesen> für die Liste PTO-Kanal auswählen, bleiben die Verdrahtungsinformationen leer.Weitere Informationen finden Sie im 2080-UM002_-EN-E – Benutzerhandbuch für die programmierbaren Controller Micro830, Micro850 und Micro870. |
Richtungsausgang | Kennzeichnet die Informationen zur Richtungsausgangsverdrahtung für den PTO-Kanal, der der Achse zugewiesen ist. Der Richtungsausgang ist schreibgeschützt und wird entsprechend der PTO-Kanal -Auswahl zugeordnet.Wenn Sie <Nicht zugewiesen> für den PTO-Kanal auswählen, bleiben die Verdrahtungsinformationen leer. |
Ausgang Antriebsaktivierung | Gibt an, ob die Einstellungen für den Antriebsausgang verfügbar sind oder nicht. Die Einstellungen sind standardmäßig verfügbar. Der Funktionsblock MC_Power steuert den Ausgang und der Funktionsblock MC_Stop setzt den Ausgang zurück. Wenn Ausgang Antriebsaktivierung ausgewählt ist, wird das Flag „Servo Ein“-Ausgang Aktivierung gesetzt. |
Ausgang Antriebsaktivierung – Ausgang | Listet die verfügbaren digitalen Ausgangsvariablen auf. |
Ausgang Antriebsaktivierung – Aktive Ebene | Listet die aktiven Ebenen für die Variable des Antriebsaktivierungsausgangs auf. Die Optionen sind Hoch und Niedrig . Die Standardeinstellung ist Hoch . |
Eingang Antrieb bereit | Stellt die Einstellungen für den Antriebsbereitschaftseingang für den Servoantrieb zur Verfügung oder nicht. Die Einstellungen sind standardmäßig verfügbar. Wenn Eingang Antrieb bereit ausgewählt ist, wird das Flag Aktivierung „Servobereitschaftseingang“ gesetzt.Die Überprüfung des Servoantriebseingangs erfolgt, wenn der Funktionsblock MC_Power aktiv ist und Ausgang Antriebsaktivierung ausgewählt ist.Die MC_Power-Anweisung hat einen Zeitüberschreitungswert von 2 Minuten. Wenn der Wert der Zeitüberschreitung überschritten wird und der Wert für Eingang Antrieb bereit Falsch ist, gibt die MC_Power-Anweisung einen Fehler zurück. |
Eingang Antrieb bereit – Eingang | Listet die verfügbaren digitalen Eingangsvariablen für den Servoantrieb auf. |
Eingang Antrieb bereit – Aktive Ebene | Listet die aktiven Ebenen für die Eingangsvariable des Servoantriebs auf. Die Optionen sind Hoch und Niedrig . Die Standardeinstellung ist Hoch . |
Eingang In-Position | Stellt die Einstellungen für "Eingang In-Position" zur Verfügung oder nicht. Die Einstellungen sind standardmäßig nicht verfügbar. Wenn der Eingang In-Position ausgewählt ist, überwacht ein Port die Achsenposition anhand der Variable Eingang In-Position.Der Bewegungsmotor überwacht den Eingang, um zu bestimmen, wann die Funktionsblöcke MC_MoveAbsolute und MC_MoveRelative abgeschlossen sind. |
Eingang In-Position – Eingang | Listet die digitalen Eingangsvariablen für die Überwachung von "Eingang In-Position" auf. |
Eingang In-Position – Aktive Ebene | Listet die aktiven Ebenen für die Variable von "Eingang In-Position" auf. Die Optionen sind Hoch und Niedrig . Die Standardeinstellung ist Hoch . |
Eingang Messtaster | Stellt die Einstellungen für "Eingang Messtaster" zur Verfügung oder nicht. Die Einstellungen sind standardmäßig nicht verfügbar. Wenn Eingang Messtaster ausgewählt ist, zeigt Eingang die schreibgeschützten Verdrahtungsinformationen an, und für die Konfiguration steht Aktive Ebene zur Verfügung.Der Funktionsblock MC_TouchProbe verwendet den Eingang. |
Eingang Messtaster – Eingang | Zeigt die schreibgeschützten Informationen zur Eingangsverdrahtung für "Eingang Messtaster" an, der basierend auf dem Eingabe-Hardware-Gerät zugewiesen wird. |
Eingang Messtaster – Aktive Ebene | Gibt die aktive Ebene für die Variable Eingang des Messtasters an. Die Optionen sind Hoch und Niedrig . Die Standardeinstellung ist Hoch . |
Rückmeldung geben