Impulse pro Umdrehung und Geschwindigkeit konvertieren

In
FactoryTalk Design Workbench
verwenden die
Micro800
-Controller, die die Bewegung unterstützen, Hochgeschwindigkeits-Impulsfolgenausgänge (PTO) zur Achsenpositionierung. Die Achse kann in Umdrehungen pro Minute (1/min) oder in benutzerdefinierten Einheiten pro Sekunde konfiguriert werden. Die benutzerdefinierte Einheit wird mithilfe des Parameters
Position
auf der Konfigurationsseite Achse - Motor und Last definiert.
Verwenden Sie die folgende Formel, um 1/min (Schritte) in benutzerdefinierte Einheiten zu konvertieren:
Formel zur Konvertierung von 1/min (Schritte) in benutzerdefinierte Einheiten
Formel zur Konvertierung von 1/min (Schritte) in benutzerdefinierte Einheiten
Verwenden Sie die folgende Formel, um von Geschwindigkeit in benutzerdefinierte Einheiten pro Sekunde oder in 1/min zu konvertieren:
Formel zur Konvertierung von Geschwindigkeit in benutzerdefinierte Einheiten pro Sekunde oder 1/min
Formel zur Konvertierung von Geschwindigkeit in benutzerdefinierte Einheiten pro Sekunde oder 1/min
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal