Achse – Registerkarte „Motor und Last“

Konfigurieren Sie die Bewegungseinstellungen für die
Micro800
-Controller, die die Bewegung unterstützen. Fügen Sie eine Achse hinzu, um die Konfigurationsseiten für die Achse zu erstellen.
Verwenden Sie die Konfigurationsseite
Achse<x> – Motor und Last
für folgende Aktionen:
  • Auswählen der Skalierung der Einheit, die mit den Werten Ihres mechanischen Systems übereinstimmt.
  • Angabe der Anzahl der Impulse, die einer Umdrehung des Motors entsprechen
  • Angabe der Wegstrecke (linear oder rotierend), die die Last bei einer Umdrehung des Motors zurücklegt
  • Auswahl der Bewegungsrichtung des Motors
  • Auswahl der Methode zur Interpretation des Richtungssignals, das der Controller empfängt
  • Angabe der Verzögerungsdauer für die Bewegungslogik, wenn sich eine Achse im Modus
    Betrieb
    befindet und die Bewegungsrichtung umgekehrt ist
Achse – Einstellungen auf der Registerkarte „Motor und Last“
Kategorie
Einstellung
Beschreibung
Benutzerdefinierte Einheit
Position
Gibt die Skalierung der Einheit an, die mit den Werten Ihres mechanischen Systems übereinstimmt.
Diese Einheiten werden auf alle Befehle und Werte der Achsenbenutzereinheiten für die Programmierung, Konfiguration und Überwachungsfunktionen angewandt.
Die angegebene Einheit für
Position
wird für alle Einheitsparameter der Achse verwendet.
Es gibt folgende Optionen:
  • mm
    für Millimeter
  • cm
    für Zentimeter
  • Zoll
  • U
    für Umdrehung
mm
ist die Standardeinstellung.
Wenn zum Beispiel Zoll als benutzerdefinierte Einheit für
Position
angeben, wird
Zoll
auch als Einheit für
Distanz pro Umdrehung
verwendet.
Zeit
Zeigt die schreibgeschützte Einheit der Zeitmessung für den Controller an. Die Einheit ist
s
.
Motordrehung
Impulse pro Umdrehung
Gibt die Anzahl der Impulse an, die einer Umdrehung des Motors entspricht.
Der Wertebereich geht von 0,0001 bis 8388607 im Gleitkommaformat mit einfacher Genauigkeit.
Der Standardwert ist 200,0.
Distanz pro Umdrehung
Gibt die lineare oder rotierende Wegstrecke an, die die Last bei einer Umdrehung des Motors zurücklegt.
Der Wertebereich geht von 0,0001 bis 8388607 im Gleitkommaformat mit einfacher Genauigkeit, gemessen in einer benutzerdefinierten Einheit. Beispiel: 1,0 mm
Richtung
Polarität
Gibt an, ob das Richtungssignal, das der Controller als diskreter Eingang empfängt, am Eingang als
Invertiert
oder
Nicht invertiert
interpretiert werden soll.
  • Nicht invertiert
    : Das Signal wird als vom Bewegungs-Controller empfangen interpretiert, ohne dass es zu einer Inversion kommt.
  • Invertiert
    : Das Signal wird invertiert, bevor es von der Bewegungssteuerungslogik interpretiert wird.
Die Standardeinstellung ist
Nicht invertiert
.
Modus
Legt die Bewegungsrichtung fest.
Es gibt folgende Optionen:
  • Positive Richtung
    für im Uhrzeigersinn
  • Negative Richtung
    für entgegen dem Uhrzeigersinn
  • Bidirektional
Bidirektional
ist die Standardoption.
Wechselverzögerungszeit
Gibt die Dauer der Bewegungslogikverzögerung, wenn sich eine Achse im Modus
Betrieb
befindet und die Bewegungsrichtung umgekehrt ist.
Die Zeitverzögerung ermöglicht es, dass die Achse stoppt, bevor eine Richtungsänderung vorgenommen wird.
Der Wertebereich geht von 0 bis 100 Millisekunden. Der Standardwert ist
10 ms
.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal