- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
数组编辑器
使用数组编辑器修改数组变量的值。
小贴士:
在“数组编辑器”中最多打开 10,000 个元素。如果超过上限 10,000 个元素,则无法打开编辑器。
数组编辑器

条目 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
![]() | ![]() 添加 | 将单元格添加到不受约束的数组。 |
![]() | 删除 | 从不受约束的数组中移除单元格。 |
![]() | 数组单元格列 | 列出数组单元格。 |
![]() | 数组值列 | 列出可编辑的数组单元格值。
小贴士:
如果数组列出了颜色,则可选择颜色预览来打开颜色选择器。 可以在单元格值中创建动态链接,并使父数组索引处于动态状态。有关更多信息,请参见创建动态链接。 |
![]() | 应用 按钮 | 应用对数组值所做的更改并关闭编辑器。 |
![]() | 取消 按钮 | 取消对数组值所做的更改并关闭编辑器。 |
![]() | 在选项卡中打开 按钮 | 在中央窗格中打开数组编辑器。 |
array
array editor
提供反馈