- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
证书错误
使用 Web 浏览器对象时可能显示的证书错误。
错误 | 说明 |
---|---|
CertificateAuthorityInvalid | 未由受信任的 CA 签名的证书 |
证书错误
中列出的证书错误。要忽略错误,请在运行时选择接受风险并继续
。错误 | 说明 |
---|---|
SslPinnedKeyNotInCertificateChain | 证书与为主机名固定的内置公钥不匹配 |
CertificateCommonNameInvalid | 证书通用名称与主机名不匹配 |
CertificateDateInvalid | 证书在当前日期和时间无效 |
CertificateAuthorityInvalid | 未由受信任的 CA 签名的证书 |
CertificateContainsErrors | 证书包含错误 |
CertificateNoRevocationMechanism | 无法确定证书是否已被撤销 |
CertificateUnableToCheckRevocation | 无法获取证书的撤销信息 |
CertificateRevoked | 证书已被撤销 |
CertificateInvalid | 证书无效 |
CertificateWeakSignatureAlgorithm | 使用弱签名算法签名的证书 |
CertificateNonUniqueName | 证书主机名不唯一 |
CertificateWeakKey | 证书包含弱密钥 |
CertificateNameConstraintViolation | 证书声明的 DNS 名称违反名称限制 |
CertificateValidityTooLong | 证书有效期过长 |
CertificateTransparencyRequired | 无法从服务器获取所需的证书透明度信息 |
CertificateKnownInterceptionBlocked | 已知证书被设备所有者以外的实体拦截 |
certificate
提供反馈