配置数据网格

配置数据网格

将数据网格配置为显示项目节点或数据库中的数据。
  1. 项目视图
    UI
    中,右键单击一个容器,然后选择
    新建
    数据控件
    数据网格
  2. 属性
    中,执行以下任一操作:
    • 模型
      属性和项目节点之间创建动态链接。这将获取所有直接子节点的特性值或属性值。
      例如,选择
      模型
      文件夹,该文件夹包含带有数据的对象。有关更多信息,请参见项目节点
    • 模型
      属性和数据库对象之间创建动态链接。这样可以获取数据库表中包含的数据。
      例如,选择“嵌入式”、“ODBC”或“InfluxDB”数据库对象。有关更多信息,请参见数据库
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  3. (可选)通过设置
    ItemKind
    来指定要在对象中显示的项类别。
    小贴士:
    ItemKind
    属性将使用子节点中识别的对象或变量类型自动设置。
    例如,如果模型基于一个包含多个
    Motor
    对象类型实例的文件夹节点,则会通过引用类型
    Motor
    自动设置
    ItemKind
    。在这种情况下,显示的值是不同实例(
    Motor1
    Motor2
    Motor3
    等等)的特性或属性。
  4. (可选)在
    查询
    中,输入标准 SQL 查询,以筛选从
    模型
    所指定的数据库或项目节点获取的条目。
    有关更多信息,请参见SQL 查询
    例如:
    SELECT * FROM Model WHERE SPEED > 40
    SELECT * FROM "DataLogger1" WHERE Speed > 40
  5. (可选)在
    选定条目
    和要默认选中的条目之间创建动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  6. (可选)将
    允许取消选择
    设置为
    可清除对象中选定的条目。
  7. 通过选择
    旁边的
    Add
    来向网格中添加列。
  8. 通过设置
    文本
    标题
    属性值来配置列。
  9. (可选)在
    事件
    中,将
    选择已更改
    刷新
    方法关联。
    每次与对象交互时,对象中包含的条目都会刷新。
  10. (可选)通过设置
    排序顺序
    排序依据
    值对项进行排序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal