- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
MQTT 客户端
允许创建与 MQTT 代理的连接。要发布和订阅 MQTT 代理,需要创建 MQTT 发布者节点和/或 MQTT 订阅者节点
属性
名称 | BrowseName | DataType | 说明 |
---|---|---|---|
代理地址 | BrokerAddress | 要连接的服务器地址 | |
端口 | BrokerPort | 通信端口号 | |
客户端 Id | ClientId | 在所连接的服务器上唯一的客户端标识符 | |
状态 | Status | 与服务器的连接状态 | |
CA 证书文件 | CACertificateFile | 一个具有 .PEM 或 .CRT 扩展名的证书颁发机构证书,用于签署 MQTT 代理上的服务器证书。 | |
客户端证书文件 | ClientCertificateFile | 使用具有 .PEM 或 .CRT 扩展名的 SSL 证书。它必须位于“\FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs”文件夹中 | |
客户端私钥文件 | ClientPrivateKeyFile | 使用具有 .PEM 或 .KEY 扩展名的 SSL 私钥文件。它必须位于“\FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs”文件夹中 | |
用户标识类型 | UserIdentityType | 这是用于标识用户的方法。匿名 = 没有可用的用户信息。用户/密码 = 由用户名和密码标识的用户。证书 = 由证书标识的用户 | |
SSL/TLS 已启用 | SSLTLSEnabled | 启用 FT Optix MQTT 客户端和 MQTT 代理之间的安全连接。激活后,将使用“mqtts”协议 | |
验证代理证书 | ValidateBrokerCertificate | 激活/停用 MQTT 代理证书的验证过程 | |
用户名 | Username | 用于登录代理的用户名 | |
密码 | Password | 用于登录代理的密码 |
提供反馈