- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
创建应用程序界面
创建一个用于将数据插入到数据库中的按钮、一个用于查询数据库的按钮以及一个显示查询结果的标记。
- 创建“插入”按钮:
- 在项目视图中,展开UI。
- 右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在按钮上,选择并输入InsertButton。
- 在属性中,将文本设置为Insert Random Data。
- 创建“运行查询”按钮:
- 右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在按钮上,选择并输入RunQueryButton。
- 在属性中,将文本设置为Display Query in Label。
- 创建查询结果标记:
- 右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在标记上,选择并输入QueryResultLabel。
- 在属性中,将文本设置为Query Results...。
- 排列界面元素。

提供反馈