- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
柱状图
在柱状图中显示模型或数据库数据
属性
名称 | BrowseName | DataType | 说明 |
---|---|---|---|
模型 | Model | 对从中获取数据的信息模型或数据库的引用 | |
查询 | Query | 用于筛选关注数据的标准 SQL 查询。您可以使用它来筛选数据库中的数据,以及筛选从基于节点的模型中获得的数据。对于基于节点的模型,SELECT * FROM Model 部分是必需的,后跟用于指示搜索条件的 WHERE 子句,例如,SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40 | |
标记 | Label | 显示文本 | |
值 | Value | 所显示的值,可以由用户更改 | |
标记可见 | LabelVisible | 显示/隐藏刻度值 | |
值可见 | ValueVisible | 显示/隐藏图表区段的值 | |
值轴可见 | ValueAxisVisible | 显示/隐藏图表区段的值轴 | |
方向 | Orientation | 对象的水平或垂直方向 | |
栏颜色 | BarColor | 为图表栏设置单一颜色。如果未设置,那么每个栏都有不同的颜色 | |
样式 | Style | 已应用到控件的图形样式 | |
可见 | Visible | (继承自元素) | |
已启用 | Enabled | (继承自元素) | |
不透明度 | Opacity | (继承自元素) | |
左边距 | LeftMargin | (继承自元素) | |
上边距 | TopMargin | (继承自元素) | |
右边距 | RightMargin | (继承自元素) | |
下边距 | BottomMargin | (继承自元素) | |
宽度 | Width | (继承自元素) | |
高度 | Height | (继承自元素) | |
水平对齐 | HorizontalAlignment | (继承自元素) | |
垂直对齐 | VerticalAlignment | (继承自元素) | |
旋转 | Rotation | (继承自元素) |
方法
刷新
- BrowseName
- Refresh
刷新所显示的数据
提供反馈