- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
通过选择源来创建动态链接
使用
属性
窗格创建动态链接。- 在项目视图中,选择一个包含要通过动态链接设置的属性的节点。
- 在属性中,将光标悬停在要设置的属性值上,然后选择。添加动态链接
- (可选)在动态链接浏览器中,选择并选择一致的数据类型,以使不兼容类型的变量不可用。例如,如果动态链接父项需要布尔变量,则动态链接浏览器中除布尔变量之外的所有条目都将灰显。
- 选择一个节点来充当值属性的源。
- 根据所选节点填写显示字段:
- 特性。选择要应用于选定节点的 OPC UA 特性。例如,选择BrowseName、值或DisplayName。
- 格式。选择要应用于选定变量的格式。
- 数组索引。选择所选变量的数组索引。此选项仅针对数组变量显示。
- 位索引。选择索引以访问所选变量的指定位。
- 选择选择。
属性中会显示对所选节点或变量的引用。在属性前面显示的
表示该属性包含动态链接。

小贴士:
如果动态链接在设计时未解析,动态链接的前面会显示
。在运行时可能会解析指向 Windows 别名的动态链接。如果由于链接特性不再存在或已被移动而导致动态链接断开,链接的前面会显示
。


提供反馈