Sabemos que você enfrenta desafios complexos em seu setor para alcançar as metas de produção, atender às solicitações do cliente e ficar à frente da concorrência. Com mais de 100 anos de experiência em automação industrial, oferecemos uma ampla gama de soluções de processo para vencer seus desafios. Nossa experiência em processos de lotes, otimização de processos e em soluções e serviços de sistemas de segurança podem ajudar você a alcançar suas metas.
Maximize operações e alcance alta disponibilidade
Automatize processos em seu setor conforme suas especificações
Automatizar seus processos não deve ser uma solução de "tamanho único" para manter as operações críticas em sua indústria. Oferecemos uma ampla gama de soluções de processo que aplicam métodos e tecnologia para proteger suas operações e atender suas especificações econômicas e de desempenho. Essas soluções são expansíveis, flexíveis e fáceis de integrar. Isso ajuda sua organização a aumentar a produtividade, reduzir os custos, diminuir o consumo de energia e aumentar a segurança. Nossa experiência em processos pode ajudar você a aprimorar a eficácia operacional e alcançar alta disponibilidade.
Otimização e controle em toda a fábrica
Sistemas digitais de controle distribuído modernos
Um moderno sistema digital de controle distribuído (SDCD) é criado utilizando tecnologias de controle em toda a fábrica. Hoje em dia, controle de processo, controle discreto, controle de energia e controle de segurança não precisam mais ser uma opção de tecnologias diferentes. Os produtores agora podem optar por implementar um sistema de controle de toda a fábrica.
Com tecnologias de automação comuns, é possível integrar o SDCD moderno a sistemas de negócios e da fábrica, criando mais oportunidades de otimização em toda a fábrica. Essa abordagem aumenta a produtividade, diminui o consumo de energia e reduz o custo total de propriedade de um SDCD moderno. Nosso sistema PlantPAx® é um componente essencial da The Connected Enterprise® que torna tudo isso possível.
Reduza os custos e aumente a produção
Otimização e controle de modelagem preditiva
Para muitas operações, as margens de lucro e produção variam devido a variação dos materiais, limitações do equipamento, habilidades do operador e condições ambientais variáveis. Nossa tecnologia de controle de modelagem preditiva usa a plataforma de software Pavilion8®. Essa tecnologia é uma camada a mais de inteligência dos sistemas de automação básicos que sempre ajudam a fábrica a atingir vários objetivos de negócios.
Nossas soluções baseadas nessa tecnologia incluem métricas incorporadas de desempenho do controlador. Indicadores importantes como utilização, restrições de tempo e desvio da meta são monitorados. Essas métricas permitem avaliar a qualidade do produto, a produção e a eficiência em comparação com a utilização e o desempenho de controle de modelagem preditiva.
Redução de perigos e riscos
Soluções de segurança de processo para seu setor
A proteção de pessoas, processos e do ambiente ao redor ainda é parte significativa das estratégias de automação. Nossa tecnologia é usada em processos críticos de controle e de segurança em indústrias em todo o mundo. Podemos ajudar você a escolher um sistema de segurança de processo autônomo ou integrado com base no Nível de integridade de segurança (SIL) exigido e nas especificações do projeto.
Reduza custos, tempo e riscos
Automatize um sistema de controle de lotes
Suas diversas necessidades de processamento de batelada exigem flexibilidade e confiabilidade para gerenciar fluxos de trabalho e recebimentos. Nossas soluções de lotes são personalizadas conforme suas metas de negócios e produção.