Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

5 segredos da IA para produtos de alta qualidade e menos desperdício

Veja o que era até então imperceptível com as ferramentas de aprendizado de máquina de IA para inspeção visual.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Paletes de produtos empilhados em uma linha de montagem de fábrica são digitalizados com uma câmera de inspeção de visão de inteligência artificial de IA, FactoryTalk Analytics VisionAI.

Os métodos de controle de qualidade diferem segundo cada setor e são específicos para cada fabricante e produto. Mas quando se trata, de fato, de inspeções de produtos, a maioria dos processos de qualidade de fabricação parece semelhante. Inspetores capacitados avaliam visualmente e decidem se aprovam ou reprovam cada unidade.

As pessoas são obviamente eficientes em seu trabalho. Mesmo assim, podemos cometer erros não intencionais e podemos nos cansar ou distrair ao realizar tarefas repetitivas. Além disso, fazemos pausas, tiramos férias e até nos aposentamos.

É por isso que os fabricantes vêm há décadas automatizando os processos de controle de qualidade e complementando inspetores com câmeras, iluminação e sistemas de visão de máquina. Embora muitos aprimoramentos de máquinas aumentem a velocidade e o volume de inspeção, seus recursos podem ser limitados.

Por isso, os fabricantes estão buscando o próximo nível de inteligência artificial (IA) e ferramentas de aprendizado de máquina — como o FactoryTalk® Analytics™ VisionAI™ — para melhorar seu processo de inspeção de qualidade.

Carl Lewis, gerente sênior de produto da Rockwell Automation, explica: “Nossa solução de controle de qualidade orientada por IA permite que os fabricantes vejam o que antes não podiam. Desenvolvemos uma abordagem sem código para inspeção visual que ajuda a melhorar a qualidade, maximizar a rentabilidade e obter informações críticas dos dados de produção em tempo real”. O sistema de inspeção de visão por IA fornece dados que ajudam diretamente a gerar produtos de melhor qualidade. Lewis afirma: “Isso ajuda os fabricantes a reduzir defeitos e desperdícios de produtos, interrupções não programadas da produção e custos operacionais”.

Essa nova geração de sistemas de inspeção visual e aprendizado de máquina orientados por IA é capaz de aprender e se adaptar de forma dinâmica a mudanças nas condições, além de coletar, organizar e transmitir dados de alta qualidade de forma ininterrupta.

Os dados ajudam o pessoal de qualidade e os operadores da fábrica a entender e resolver rapidamente os problemas de produção. “Os benefícios podem ser consideráveis”, destaca Lewis. “O sistema ajuda a identificar desde defeitos na linha de montagem automotiva até defeitos em produtos de consumo que podem levar a problemas de recall. E existem inúmeros casos de uso industrial, como a identificação de defeitos dimensionais, anomalias em embalagens ou outros problemas de qualidade antes que eles saiam de sua instalação. Essa ferramenta de inspeção de visão de IA e aprendizado de máquina oferece um valor enorme.”

5 principais benefícios dos sistemas de inspeção de IA e aprendizado de máquina

  1. A IA aprende como um ser humano, mas nunca se cansa. As ferramentas de visão de aprendizado de máquina de IA fornecem detecção de defeitos contínua e ininterrupta. Os algoritmos de IA podem detectar defeitos e inconsistências com maior precisão do que inspeções manuais. Os sistemas de inspeção de IA monitoram os processos de produção em tempo real, possibilitando rápida identificação e correção de problemas, minimizando o desperdício e ajudando a evitar problemas em etapas posteriores da produção.
  2. Encontre até mesmo as menores falhas e defeitos. A visão de máquina fornece maior precisão de inspeção. As soluções de inspeção automatizada executam tarefas sempre da mesma maneira. Os sistemas de visão de IA podem encontrar as menores falhas, identificar novos defeitos com detecção de anomalias e avaliar itens em relação a tolerâncias extremamente rígidas.
  3. Obtenha dados com um clique. Os fabricantes podem receber relatórios de produção em tempo real, acessíveis a qualquer momento e de qualquer lugar. Os sistemas de inspeção visual conectados à nuvem adicionam rastreabilidade e transparência a todo o processo de produção. Eles podem até mesmo fornecer uma trilha de auditoria para resolver litígios ou minimizar o desperdício no caso de um recall.
  4. A IA oferece retorno mensurável sobre o investimento. Obtenha maior rendimento rapidamente. As soluções de inspeção visual baseadas na nuvem são rápidas de configurar e atualizar. Elas podem ser reaproveitadas no chão de fábrica em questão de horas. Além disso, elas liberam o pessoal para realizar tarefas de maior valor, o que aumenta a eficiência dos funcionários.
  5. Economize em custos operacionais. Os dados coletados de inspeções automatizadas podem fornecer informações valiosas a todas as equipes de produção, abordando a melhoria do processo. Além disso, as soluções ajudam a reduzir defeitos, desperdícios e recalls, resultando em economias de custo significativas.

A nova geração de tecnologias orientadas por IA aprimora o processo de inspeção e o torna mais rápido e melhor. Para os fabricantes, isso significa mais rentabilidade e qualidade, menos interrupções não programadas e desperdício, e maior lucratividade em última análise.

Saiba mais sobre a implementação de um sistema de inspeção visual de próxima geração orientado por IA na página do FactoryTalk Analytics VisionAI.

FactoryTalk Analytics VisionAI
FactoryTalk Analytics VisionAI
FactoryTalk Analytics VisionAI
O FactoryTalk Analytics VisionAl é um sistema de inspeção de visão que ajuda a melhorar a qualidade, maximizar a rentabilidade e obter informações críticas dos dados de produção em tempo real.
Saiba mais
Imagem ampliada do olho de uma mulher refletindo cores e designs gerados por computador ao redor e dentro do olho

Modernize-se com um sistema de inspeção visual orientado por IA

Nossa tecnologia orientada por IA ajuda os fabricantes a melhorar a qualidade do produto, a produtividade e as margens operacionais. E isso é apenas o começo. Veja o que era até então imperceptível!

Qual é a diferença entre inteligência artificial e aprendizado de máquina?

Inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina não são a mesma coisa, mas estão intimamente conectados. Saiba qual é a diferença entre IA e aprendizado de máquina:

  • IA é o conceito geral de utilizar uma máquina ou sistema para detectar, aprender, raciocinar, interagir ou se adaptar como um ser humano.
  • Aprendizado de máquina aplica IA a uma máquina para extrair conhecimento dos dados da máquina e, em seguida, aprender com ela.

Ao combinar IA e aprendizado de máquina com ferramentas de inspeção de controle de qualidade, os fabricantes automatizam as tarefas de inspeção visual e geram dados em tempo real para melhorar a qualidade do produto, as taxas de produção e os lucros.

Publicado 23 de abril de 2025

Topics: Optimize Production Data Science & Industrial Analytics Artificial intelligence Transformação digital Production Operations Management Utilidades domésticas e cuidados pessoais Alimentos e bebidas Automotivo e pneus FactoryTalk Analytics

Carl Lewis
Carl Lewis
Gerente Sênior de Produto, Rockwell Automation
Carl é especializado em tecnologias de IA e visão das máquinas. Ele impulsiona o desenvolvimento e a comercialização de soluções de visão inteligente que alimentam a automação industrial. Com mais de 25 anos de experiência em IA, automação habilitada para nuvem e sistemas de manufatura, ele traz uma lente estratégica e técnica para a liderança de produto.
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora

Você também pode se interessar por:
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
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left 5 segredos da IA para produtos de alta qualidade e menos desperdício
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.