O setor de saúde está passando por mudanças significativas. Controlar custos, responder a novas regulamentações e melhorar a experiência do paciente são apenas algumas das áreas que se beneficiam da modelagem preditiva em saúde. Provedores de saúde em todo o mundo usam o Arena para estudar o fluxo de pacientes, as necessidades de pessoal, otimizar o uso da instalação, agilizar os processos de emergência e admissão, o planejamento da instalação e muito mais.
Este vídeo demonstra uma animação de uma farmácia no Arena Visual Designer.
Recursos e capacidades
Modelagem preditiva em saúde
- A Arena usa uma metodologia de fluxograma que permite a modelagem preditiva da sua instalação ou processo de maneira rápida, intuitiva e fácil de aprender
- Os elementos e estruturas de arrastar e soltar da Arena permitem que você crie simulações e visualize resultados com recursos envolventes de animação 2D e 3D que não exigem assistência de programação
Painéis para análise preditiva
- A análise do modelo é rápida e fácil com os painéis dinâmicos integrados do Arena
- Dentro do Arena, você pode criar exibições personalizadas das informações do modelo para permitir que você compreenda melhor o que está acontecendo em seu hospital e desenvolva análise preditiva para suas operações
Recursos comuns
- Analisar o fluxo de pacientes
- Simplificar os processos de admissão
- Melhorar o desempenho do pronto-socorro
- Otimizar a utilização das instalações
- Validar os planos de resposta a emergências
O que é simulação de fluxo de pacientes hospitalar?
O software de simulação de fluxo de pacientes do hospital Arena ajuda os hospitais a medir e otimizar seus processos para melhorar o fluxo de pacientes. Arena permite que os administradores hospitalares criem modelos que podem ser testados e ajustados rapidamente, o que reduz custos, economiza tempo e diminui o risco frequentemente associado à abordagem padrão de tentativa e erro.
Os hospitais são sistemas dinâmicos que devem se ajustar continuamente aos requisitos atuais de saúde. Os hospitais não apenas devem encontrar novas maneiras de permitir um melhor atendimento a um custo menor, mas também devem melhorar a eficiência e a estabilidade operacional, enquanto desenvolvem novos modelos de atendimento e negócios para expandir a capacidade. Infelizmente, a maioria das metodologias de melhoria de processos não produz modelos que preveem resultados com precisão ou ajudam os hospitais a melhorar os resultados pretendidos. É aí que entra a Arena Simulation.
A Arena permitiu que os hospitais determinassem o seguinte:
- Impacto das taxas/padrões de chegada na duração da permanência do paciente
- Requisitos de recursos ideais para atender aos cronogramas cirúrgicos
- Alocação adequada de leitos para corresponder à demografia do paciente
- Redução de custos por meio da utilização de recursos clínicos comunitários
O que é simulação em medicina de emergência?
A Arena Emergency Medicin Simulation para departamentos de emergência permite modelar todos os aspectos do processo e fluxos de trabalho do departamento de emergência. Esses modelos de simulação normalmente incluem interações entre funções, recursos necessários e variabilidade dentro do processo.
Processos ineficientes em departamentos de emergência podem resultar em tempos de espera mais longos para os pacientes ou até mesmo colocar vidas em risco, especialmente quando o inesperado acontece. A ineficiência também aumenta os custos e reduz o lucro. A simulação ajuda você a melhorar as operações enquanto se prepara para o pior.
A simulação do departamento de emergência pode melhorar a eficiência e os resultados dos pacientes, bem como reduzir custos, permitindo que você:
- Identifique quantos médicos, enfermeiros e pessoal de apoio são necessários para cada turno
- Reduza o tempo médio de visitas à sala de emergência
- Garanta que haja leitos suficientes disponíveis para os pacientes
- Compartilhe equipamentos comuns e recursos do departamento
- Identifique quais pacientes devem receber atenção imediata
Software de simulação Lean/Six Sigma
A produção enxuta tenta maximizar o valor identificando e eliminando o desperdício, e o Six Sigma tenta melhorar a qualidade minimizando as variabilidades do processo que causam defeitos. Um dos desafios mais significativos na implementação de qualquer uma dessas metodologias é medir como as mudanças em uma variável ou processo afetam esse processo e outros processos a jusante. A simulação pode capturar o impacto da variabilidade de maneiras que planilhas eletrônicas e outros métodos não conseguem.
O que é a simulação Lean/Six Sigma?
O software de simulação Lean e Six Sigma produz modelos digitais de seus processos que permitem ver como mudanças hipotéticas poderiam, em última análise, reduzir o desperdício e os defeitos e melhorar o valor por meio da redução de custo e do aumento da produtividade.Aqui estão alguns exemplos de como ele tem sido usado em vários setores diferentes:
- Retrabalho de fabricação: Peças automotivas falham na inspeção e precisam de retrabalho, o que também está causando congestionamento no sistema. Melhorar a taxa de aprovação resultará em tempos de processamento mais longos, mas o aumento é pequeno o suficiente para que a produtividade geral seja melhorada e as chances de congestionamento sejam reduzidas.
- Processamento de pedidos: Os pedidos de caminhões pesados podem conter configurações conflitantes ou estar faltando informações importantes quando são enviados para a fabricação. Um novo sistema de processamento de pedidos capturará erros antes que sejam enviados pelos revendedores, resultando em tempos de processamento mais consistentes.
- Agendamento de tratamento de câncer: quando os pacientes com os trabalhos mais curtos foram agendados primeiro, os recursos de pessoal e equipamentos estavam mais disponíveis para pacientes com trabalhos mais longos no final do dia.
- Gerenciamento de exames de sangue hospitalares: o uso de bandejas menores para transportar tubos de exames de sangue melhorou o valor ao reduzir o desperdício de recursos e o tempo de resposta.
Você também pode se interessar por