Adicione um eixo ao projeto do controlador
Para controladores
Micro800
que suportam controle de movimento, o nó de Movimento de PTO
está disponível na árvore do Controlador
.Para suportar o controle de movimento em um projeto do controlador
Micro800
, você deve adicionar um eixo ao projeto do controlador e definir as configurações de controle de movimento na página de configuração do Eixo
. O número de eixos suportados depende do tipo de controlador.<x>
Depois de adicionar um eixo ao projeto do controlador, na árvore do
Controlador
, no nó de Movimento de PTO
, um nó do Eixo
é criado. Selecionar o nó do <x>
Eixo
abre a página de configuração do <x>
Eixo
, que contém as páginas a seguir:<x>
Para adicionar um eixo ao projeto do controlador
- NoOrganizador do projeto, clique duas vezes no nó do controlador para abrir a área de trabalho de aplicativo do controlador.
- Na árvore doControlador, no nó deMovimento de PTO, selecioneGeral.
- Na página de configuraçãoMovimento de PTO - Geral, selecione o eixo que deseja adicionar.Após a seleção, os nós doEixosão criados em<x>Geralna árvore doControlador.
Dê sua opinião