Guia Eixo - Geral

Definir as configurações de movimento para os controladores
Micro800
que suportam o movimento. Depois de adicionar um eixo ao projeto do controlador, use a página de configuração
Eixo<x> - Geral
para:
  • Alterar o nome do eixo.
  • Especificar o
    Canal PTO
    usado para dar suporte ao posicionamento de eixo.
  • Habilitar
    Saída da ativação do inversor
    para verificar o status de saída do servo-drive e definir o sinalizador de
    Habilitar servo na saída
    .
  • Habilitar a
    Entrada de inversor pronto
    para verificar o status de entrada do servo-drive e definir o sinalizador de
    Habilitar entrada do servo pronto
    .
  • Habilitar a
    Entrada em posição
    para monitorar o status de entrada para que o mecanismo de movimento possa determinar quando os blocos de função MC_MoveAbsolute e MC_MoveRelative são concluídos.
  • Habilitar a
    Entrada de sonda de toque
    para ler as informações de cabeamento de entrada do dispositivo de hardware de entrada.
Configurações gerais do eixo
Configuração
Descrição
Nome do eixo
Especifica o nome do eixo.
O nome do eixo deve ser exclusivo e não pode ser igual a nenhum nome de variável existente, tipo de dados ou palavra reservada.
As convenções de nomenclatura de eixo são as seguintes:
  • Consiste em letras, números e sublinhados.
  • Contém no máximo 40 caracteres.
  • Começa com uma letra ou sublinhado.
  • Termina com uma letra ou número.
  • Não contém sublinhados consecutivos.
Canal PTO
Lista os canais PTO disponíveis para o eixo.
Os controladores
Micro800
que suportam movimento usam PTO para controlar o posicionamento do eixo.
Cada eixo é mapeado para um canal PTO.
Por padrão, o valor do canal PTO depende da ordem em que você cria o eixo.
Por exemplo,
  • O primeiro eixo é
    EM_0
  • O segundo eixo é
    EM_1
  • O terceiro eixo é
    EM_2
Saída de pulso
Identifica a string de saída de pulso atribuída com base no valor da seleção do
Canal PTO
. A string é somente leitura.
Quando você seleciona
<não atribuído>
para a lista de
Canal PTO
, as informações de cabeamento ficam em branco.
Saída da direção
Identifica as informações do cabeamento da saída da direção para o Canal PTO atribuído ao eixo.
A
Saída da direção
é somente leitura e atribuída com base na seleção do
Canal PTO
.
Quando você seleciona
<não atribuído>
para o
Canal PTO
, as informações de cabeamento ficam em branco.
Saída da ativação do inversor
Torna as configurações de saída do inversor disponíveis ou não. As configurações ficam disponíveis por padrão.
O bloco de função MC_Power controla a saída e o bloco de função MC_Stop redefine a saída.
Quando
Saída da ativação do inversor
é selecionada, o sinalizador de
Habilitar
servo na saída
é definido.
Saída da ativação do inversor - Saída
Lista as variáveis de saída digital disponíveis.
Saída da ativação do inversor - Nível ativo
Lista os níveis ativos para a variável de saída de habilitação do inversor. As opções são
Alta
e
Baixa
. A configuração padrão é
Alta
.
Entrada de inversor pronto
Torna as configurações de entrada de inversor pronto disponíveis ou não para o servo-drive. As configurações ficam disponíveis por padrão.
Quando
Entrada de inversor pronto
é selecionada, o sinalizador de
Habilitar entrada do servo pronto
é definido.
A verificação para a entrada do servo inversor começa quando o bloco de função MC_Power está ativo e a
Saída da ativação do inversor
está selecionada.
A instrução MC_Power tem um valor de tempo limite de 2 minutos. Se o período de tempo limite tiver decorrido e o valor da
Entrada de inversor pronto
for Falso, a instrução MC_Power retornará um erro.
Entrada de inversor pronto - Entrada
Lista as variáveis de entrada digital disponíveis para a unidade de servo.
Entrada de inversor pronto - Nível ativo
Lista os níveis ativos da variável de entrada para o servo-drive. As opções são
Alta
e
Baixa
. A configuração padrão é
Alta
.
Entrada em posição
Torna as configurações de entrada em posição disponíveis ou não. As configurações não ficam disponíveis por padrão.
Quando a
Entrada em posição
é selecionada, uma porta monitora a posição do eixo que usa a variável
Entrada
em posição.
O mecanismo de movimento monitora a entrada para determinar quando os blocos de função MC_MoveAbsolute e MC_MoveRelative são concluídos.
Entrada em posição - Entrada
Lista as variáveis de entrada digital para o monitoramento da entrada em posição.
Entrada em posição - Nível ativo
Lista os níveis ativos para a variável de entrada em posição. As opções são
Alta
e
Baixa
. A configuração padrão é
Alta
.
Entrada de sonda de toque
Torna as configurações de entrada de sonda de toque disponíveis ou não. As configurações não ficam disponíveis por padrão.
Quando
Entrada de sonda de toque
é selecionada, a
Entrada
exibe as informações de cabeamento somente leitura e o
Nível ativo
fica disponível para configuração.
O bloco de função MC_TouchProbe usa a entrada.
Entrada de sonda de toque - Entrada
Mostra as informações de cabeamento de entrada somente leitura para a entrada de sonda de toque, que é atribuída com base no dispositivo de hardware de entrada.
Entrada de sonda de toque - Nível ativo
Especifica o nível ativo para a variável
Entrada
de sonda de toque. As opções são
Alta
e
Baixa
. A configuração padrão é
Alta
.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal