Converter pulsos por revolução e velocidade

No
FactoryTalk Design Workbench
, os controladores
Micro800
que aceitam movimento usam saídas de trem de pulso (pulse-train outputs, PTO) de alta velocidade para posicionamento de eixo. O eixo pode ser configurado em revoluções por minuto (rpm) ou unidade definida pelo usuário por segundo. A unidade definida pelo usuário é especificada usando o parâmetro
Posição
na página de configuração Eixo - Motor e carga.
Para converter de rpm (etapas) para unidades definidas pelo usuário, use a seguinte fórmula:
Fórmula para converter de rpm (etapas) para unidades definidas pelo usuário
Fórmula para converter de rpm (etapas) para unidades definidas pelo usuário
Para converter de velocidade para unidades definidas pelo usuário por segundo ou para rpm, use a seguinte fórmula:
Fórmula para converter de velocidade para unidades definidas pelo usuário por segundo ou rpm
Fórmula para converter de velocidade para unidades definidas pelo usuário por segundo ou rpm
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal