EtherNet/IP 모드

컨트롤러에서 2개의
EtherNet/IP™
모드를 사용할 수 있습니다.
  • Dual-IP(기본값)
  • 리니어/DLR
컨트롤러는 다음과 같은
EtherNet/IP™
네트워크 레벨에 연결할 수 있습니다.
  • Enterprise-level 네트워크
  • Device-level 네트워크
별도의 네트워크 레벨에 연결하면 네트워크를 세분화하고 각 네트워크에서 통신을 분리할 수 있다는 장점이 있습니다. 예를 들어, 컨트롤러가 태스크를 실행하는 데 필요한 통신은 장비 레벨 네트워크로 제한됩니다.
네트워크 세분화와 이에 따른 통신 분리는 애플리케이션에서 향상된 보안성을 제공할 수 있습니다. 또한 별도의 네트워크 레벨에 연결할 수 있어 애플리케이션에서 더욱 논리적으로 네트워크를 구성할 수 있습니다.

Enterprise-level 네트워크

포트 1만 엔터프라이즈 레벨 네트워크에 연결할 수 있습니다.
중요:
IP 주소와 서브넷 마스크를 설정할 때 포트의 IP 주소 범위를 설정합니다. 컨트롤러의 각 포트에 대해 설정된 IP 주소 범위가 겹치지 않게 하십시오. 중복되는 IP 주소 범위에 대한 자세한 내용은 중복되는 IP 주소 범위를 참조하십시오.
포트 1을 엔터프라이즈 레벨 네트워크에 연결할 때 다음과 같은 파라미터를 구성합니다.
  • IP 주소(필수사항)
  • 서브넷 마스크 또는 네트워크 마스크(필수사항)
  • 게이트웨이 주소(선택사항)
  • 호스트 이름(선택사항)
  • 도메인 이름(선택사항)
  • 기본 DNS 서버 주소(컨트롤러가 DNS 요청을 할 경우 필수사항)
  • 보조 DNS 서버 주소(컨트롤러가 DNS 요청을 할 경우 필수사항)

Device-level 네트워크

장비 레벨 네트워크에 연결할 때 다음을 기억하십시오.
  • 장비 레벨 네트워크에 연결하기 위해 컨트롤러를 엔터프라이즈 레벨 네트워크에 연결할 필요는 없습니다.
  • 포트 1, 포트 2 또는 포트 1 및 2를 장비 레벨 네트워크에 연결할 수 있습니다.
포트를 장비 레벨 네트워크에 연결할 때 다음과 같은 파라미터를 구성합니다.
  • IP 주소(필수사항)
  • 서브넷 마스크 또는 네트워크 마스크(필수사항)
  • 게이트웨이 주소(선택사항)
  • 호스트 이름(선택사항)
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal