EtherNet/IP 모드 변경

Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션 또는
FactoryTalk® Linx
소프트웨어에서
EtherNet/IP™
모드를 변경할 수 있습니다.
중요:
컨트롤러에서
EtherNet/IP™
모드를 변경할 때 주의해야 하며, 변경시 발생 가능한 영향을 고려해야 합니다.
중요:
ControlLogix®
5590 컨트롤러의 경우 컨트롤러 자체의 Ethernet 포트에는 1 및 2라는 라벨이 붙어 있습니다. 프로그래밍 및 통신 소프트웨어에서 포트는 A1과 A2로 표시됩니다.

EtherNet/IP 모드 변경의 영향

EtherNet/IP™
모드의 변경 효과는 모드 변경에 따라 달라집니다.
EtherNet/IP™
모드를 변경하기 전에 이것에 대해 숙지해야 합니다.
EtherNet/IP 모드 변경의 영향
EtherNet/IP™
모드 변경
영향
Dual-IP 모드에서 리니어/DLR 모드로
중요
: 포트 1을 통해 연결된 경우 컨트롤러
EtherNet/IP™
모드를 Dual-IP에서 리니어/DLR로 변경할 수 없습니다. Dual-IP 모드에서 리니어/DLR 모드로 변경하려면 포트 2를 통해 컨트롤러에 연결되어야 합니다.
  • 포트 2 IP 주소, 네트워크 마스크, 기본 게이트웨이 등의 설정이 A1/A2 포트에 적용됩니다.
  • 포트 1의 MAC 주소는 포트 A1/A2에 적용됩니다.
  • Dual-IP 모드에서 리니어/DLR 모드로 변경하려는 시도는 최소 1개의 포트에서 I/O 설정 섹션에 모듈이 포함되어 있지 않은 경우에만 성공합니다.
  • 두 포트의 I/O 구성 섹션에 모듈이 포함되어 있는 경우
    EtherNet/IP™
    모드를 Dual-IP 모드에서 리니어/DLR 모드로 변경할 수 없습니다.
리니어/DLR 모드에서 Dual-IP 모드로
  • 포트 A1/A2 IP 주소, 네트워크 마스크, 기본 게이트웨이 등의 설정이 포트 2에 적용됩니다.
  • DNS 서버 및 도메인 이름과 같은 기타 포트 A1/A2 설정은 손실됩니다.
  • 포트 A1/A2 MAC 주소가 포트 1에 적용됩니다. 별도의 MAC 주소가 포트 2에 적용됩니다.
  • 포트 1이 DHCP 활성입니다.
  • Logix Designer 애플리케이션 프로젝트의 I/O 설정 섹션은 자동으로 포트 1에 지정됩니다.
  • Logix Designer 어플리케이션 프로젝트에서 I/O 설정을 변경해서 포트 2에 적용할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal