FactoryTalk Linx 소프트웨어에서 EtherNet/IP 모드 변경

이 예제는 Dual-IP 모드에서 리니어/DLR 모드로의
EtherNet/IP™
모드 변경을 보여줍니다. 리니어/DLR 모드에서 Dual-IP 모드로 변경할 때도 동일한 태스크가 적용됩니다.
중요:
ControlLogix®
5590 컨트롤러의 경우 컨트롤러 자체의 Ethernet 포트에는 1 및 2라는 라벨이 붙어 있습니다. 프로그래밍 및 통신 소프트웨어에서 포트는 A1과 A2로 표시됩니다.
EtherNet/IP™
모드 변경의 영향을 숙지해야 합니다. EtherNet/IP 모드 변경에 나온 내용을 참조하십시오.
  1. 컨트롤러가 온라인 상태이고 컨트롤러에 프로젝트가 없는 것을 확인하십시오.
  2. 컨트롤러가 다음 중 하나의 모드에 있는 것을 확인하십시오.
    • Program
    • Remote Program
    • Remote Run
    컨트롤러가 Run 모드에 있는 경우에는
    EtherNet/IP™
    모드를 변경할 수 없습니다.
  3. 컨트롤러를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Device Configuration을 선택합니다.
    이 이미지는 FactoryTalk Linx에서 장비의 설정을 액세스하는 방법을 보여줍니다.
  4. IP Mode 탭의 드롭다운 메뉴에서 새 모드를 선택합니다.
  5. EtherNet/IP™
    Mode Change 경고가 나타나면 주의해서 읽고 Yes를 클릭합니다.
    이 이미지는 FactoryTalk Linx에서 EtherNet/IP 모드 변경을 확인할 수 있는 위치를 보여줍니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal