Logix Designer 애플리케이션에서 EtherNet/IP 모드 변경
이 예제는 Dual-IP 모드에서 리니어/DLR 모드로의
EtherNet/IP™
모드 변경을 보여줍니다. 리니어/DLR 모드에서 Dual-IP 모드로 변경할 때도 동일한 태스크가 적용됩니다
중요:
ControlLogix®
5590 컨트롤러의 경우 컨트롤러 자체의 Ethernet 포트에는 1 및 2라는 라벨이 붙어 있습니다. 프로그래밍 및 통신 소프트웨어에서 포트는 A1과 A2로 표시됩니다.EtherNet/IP™
모드 변경의 영향을 숙지해야 합니다. EtherNet/IP 모드 변경에 나온 내용을 참조하십시오.- 프로젝트가 오프라인 상태인 것을 확인합니다.
- Controller Properties 대화상자의 General 탭에서, Change IP Mode를 클릭합니다.

- New mode 드롭다운 메뉴에서 새 모드를 선택하고 OK를 클릭합니다.

- Controller Properties 대화상자에서 OK를 클릭합니다.
- 프로젝트를 저장하십시오.
- 컨트롤러에 업데이트된 프로젝트를 다운로드합니다.
- 다음 경고 메시지가 나타나면, 주의해서 읽습니다.
- 계속하려면 Yes를 클릭합니다.

의견을 작성 부탁드립니다.