IP 주소 범위 중복

중요:
컨트롤러가 Dual-IP 모드에서 작동하는 경우에만 중복되는 IP 주소 범위가 적용됩니다.
사용자가 Ethernet 포트에 지정하는 IP 주소 및 서브넷 마스크 값에 따라 포트의 IP 주소 범위가 결정됩니다. 서브넷 마스크 값은 IP 주소의 Network 부분을 설정하기 위해 사용됩니다.
중복 IP 주소 범위는 특정 범위에 있는 IP 주소가 이미 다른 IP 주소 범위에도 있는 경우에 발생합니다. 컨트롤러가 Dual-IP 모드를 사용할 경우 네트워크 부분은 Ethernet 포트 간에 겹칠 수 없습니다.
다음 예제는 어떤 IP 주소 범위가 중첩되지 여부를 설명합니다.
중요:
ControlLogix®
5590 컨트롤러의 경우 컨트롤러 자체의 Ethernet 포트에는 1 및 2라는 라벨이 붙어 있습니다. 프로그래밍 및 통신 소프트웨어에서 포트는 A1과 A2로 표시됩니다.
예제에서 포트 설정 사이의 중요 차이점은 포트 1의 Subnet Mask/Network Mask 값입니다. 첫 번째 예제에서 값은 255.255.255.0입니다. 두 번째 예제에서 값은 255.255.252.0입니다.

예 - 중복되지 않는 IP 주소 범위

다음 표는 중복되지 않는 IP 주소 범위를 사용하는 포트 1 및 포트 2 설정을 설명합니다.
하나의 포트 IP 주소 범위에 있는 IP 주소는 다른 포트의 IP 주소 범위에 존재하지 않습니다.
포트 번호
IP 주소
서브넷 마스크/네트워크 마스크
IP 주소 범위(낮은 주소부터 높은 주소까지)
1
192.168.1.5
255.255.255.0
192.168.1.1~192.168.1.254
2
192.168.2.1
255.255.255.0
192.168.2.1~192.168.2.254

예 - 중복되는 IP 주소 범위

표는 중복되는 IP 주소 범위를 사용하는 포트 1 및 포트 2 설정을 설명합니다.
포트 2 주소의 모든 IP 주소는 포트 1 주소 범위에 있습니다.
포트 번호
IP 주소
서브넷 마스크/네트워크 마스크
IP 주소 범위(낮은 주소부터 높은 주소까지)
1
192.168.1.5
255.255.252.0
192.168.0.1~192.168.3.254
2
192.168.2.1
255.255.255.0
192.168.2.1~192.168.2.254
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal