Dual-IP 모드

공장 출하 시
EtherNet/IP™
모드는 Dual-IP 모드입니다.
중요:
Parallel Redundancy Protocol은 현재 지원되지 않습니다.
중요:
ControlLogix®
5590 컨트롤러의 경우 컨트롤러 자체의 Ethernet 포트에는 1 및 2라는 라벨이 붙어 있습니다. 프로그래밍 및 통신 소프트웨어에서 포트는 A1과 A2로 표시됩니다
Dual-IP 모드를 사용하면 포트 1 및 2를 별도의 네트워크에 연결할 수 있습니다. 이 모드에서는 포트 1이 엔터프라이즈 레벨 네트워크 또는 장비 레벨 네트워크에 연결될 수 있습니다. 포트 2는 장비 레벨 네트워크에만 연결될 수 있습니다.
이 모드에서는 각 포트에 자체 네트워크 설정이 필요합니다.
Dual-IP 모드에서 Ethernet 포트를 설정할 때 IP 주소 범위가 겹치지 않게 해야 합니다. 자세한 내용은 중복되는 IP 주소 범위를 참조하십시오.
다음 그림은 엔터프라이즈 레벨 네트워크와 장비 레벨 네트워크에 연결된 Dual-IP를 사용하는 컨트롤러를 보여줍니다.
엔터프라이즈 레벨 및 장비 레벨 연결을 지원하는 Dual-IP 모드 컨트롤러
이 이미지는 Dual-IP 모드를 사용하는 시스템의 예를 보여줍니다.
다음 그림은 DLR 네트워크를 포함한 별도의 장치 수준 네트워크에 연결된 Dual-IP 모드를 사용하는 컨트롤러를 보여줍니다.
중요:
컨트롤러가 Dual-IP 모드를 사용하는 경우, 1783 Ethernet 탭 또는 DLR을 지원하는
Stratix®
스위치를 통해 DLR 네트워크 토폴로지에 연결할 수 있습니다.
Dual-IP 모드를 사용하고 장비 레벨 네트워크에만 연결된 컨트롤러
이 이미지는 2개의 장비 레벨 연결이 있는 Dual-IP 모드를 사용하는 컨트롤러를 보여줍니다.

Dual-IP 모드에서 컨트롤러 기능 고려사항

Dual-IP 모드를 사용할 때 다음 컨트롤러 기능을 기억하십시오.
  • 컨트롤러가 지원하지 않는 기능:
    • 2개의 개별 네트워크 사이에 TCP 라우팅 또는 전환
    • 별도의 두 네트워크 간 I/O 연결(Produce/Consume 포함)의
      CIP™
      브릿징
  • 컨트롤러가 지원하는 기능:
    • 별도의 두 네트워크 간 HMI, 메시징 또는 소켓 같은 비 I/O 연결의
      CIP™
      브릿징
    • 2개의 개별 네트워크 사이에 Unconnected
      CIP™
      메시지의
      CIP™
      브리징
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal