FactoryTalk Linx에서 Dual-IP 모드 설정
FactoryTalk® Linx
소프트웨어를 사용하여 컨트롤러를 Dual-IP 모드로 설정할 수 있습니다. Internet Protocol 탭에서 IP Address 및 Network Mask를 설정합니다.
팁:
IP 주소와 서브넷 마스크를 설정하는 경우, 워크스테이션에서 컨트롤러로 USB 연결을 사용하도록 권장합니다.
중요:
ControlLogix®
5590 컨트롤러의 경우 컨트롤러 자체의 Ethernet 포트에는 1 및 2라는 라벨이 붙어 있습니다. 프로그래밍 및 통신 소프트웨어에서 포트는 A1과 A2로 표시됩니다.다음 절차에 따라 포트 1 및 포트 2에서 IP 주소를 설정하십시오.
- 프로젝트가 온라인 상태인 것을 확인합니다.
- 컨트롤러가 다음 중 하나의 모드에 있는 것을 확인하십시오.
- Program
- Remote Program
- Remote Run
컨트롤러가 Run 모드에 있는 경우, IP Address 또는 Subnet Mask를 변경할 수 없습니다. - Port 풀다운 메뉴에서 이더넷 포트를 선택합니다.
- IP 설정 수동 설정을 선택합니다.
- Assign IP Address 및 Network Mask 값을 지정합니다.
- Apply를 클릭하십시오.

의견을 작성 부탁드립니다.