Logix Designer 애플리케이션에서 Dual-IP 모드 설정

Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션을 사용하여 Dual-IP 모드로 컨트롤러를 설정할 수 있습니다.
EtherNet/IP™
모드는 Dual-IP이며, Controller Properties 대화상자의 General 탭에 표시됩니다.
중요:
ControlLogix®
5590 컨트롤러의 경우 컨트롤러 자체의 Ethernet 포트에는 1 및 2라는 라벨이 붙어 있습니다. 프로그래밍 및 통신 소프트웨어에서 포트는 A1과 A2로 표시됩니다.
이 이미지는 Logix Designer의 컨트롤러 속성 대화상자에서 EtherNet/IP 모드가 표시되는 위치를 보여줍니다.
Internet Protocol 탭에서 IP 주소와 서브넷 마스크를 설정합니다.
팁:
IP 주소와 서브넷 마스크를 설정하는 경우, 워크스테이션에서 컨트롤러로 USB 연결을 사용하도록 권장합니다.
다음 절차에 따라 포트 1 및 포트 2에서 IP 주소를 설정하십시오.
  1. 프로젝트가 온라인 상태인 것을 확인합니다.
  2. 컨트롤러가 다음 중 하나의 모드에 있는 것을 확인하십시오.
    • Program
    • Remote Program
    • Remote Run
    컨트롤러가 Run 모드에 있는 경우, IP Address 또는 Subnet Mask를 변경할 수 없습니다.
  3. Internet Protocol 탭을 클릭합니다.
  4. Port 풀다운 메뉴에서 이더넷 포트를 선택합니다.
  5. Manually configure IP settings를 클릭합니다.
  6. Assign IP Address 및 Network Mask 값을 지정합니다.
  7. Apply를 클릭하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal