DNS 요청

모듈 주소에 자격을 주려면 DNS 주소 지정을 사용해 모듈의 호스트 이름과 도메인 이름 및 DNS 서버를 지정하십시오. DNS 주소 지정을 사용하면 다른 도메인 아래에서 유사한 네트워크 구조와 IP 주소 시퀀스를 설정할 수 있게 됩니다.
DNS 주소 지정은 MSG 명령어의 경로 설명과 같이 호스트 이름으로 컨트롤러를 참조하는 경우에만 필요합니다.
DNS 주소 지정에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
DNS 요청은 포트 1 또는 포트 2에서 생성될 수 있습니다.
중요:
ControlLogix®
5590 컨트롤러의 경우 컨트롤러 자체의 Ethernet 포트에는 1 및 2라는 라벨이 붙어 있습니다. 프로그래밍 및 통신 소프트웨어에서 포트는 A1과 A2로 표시됩니다.

포트 1에서 생성된 DNS 요청

포트 1이 DNS 요청을 생성할 때 다음 사항이 적용됩니다.
  • DNS 서버 주소가 포트 1의 로컬 서브넷에 있는 경우, DNS 요청은 포트 1을 통해 나옵니다.
  • 포트 2가 활성화되어 있고 DNS 서버 주소가 포트 2의 로컬 서브넷에 있는 경우, DNS 요청은 포트 2를 통해 나옵니다.
  • DNS 서버 주소가 모든 로컬 서브넷의 외부에 있는 경우, DNS 요청은 포트 1을 통해 나와서 포트 1 기본 게이트웨이로 갑니다.

포트 2에서 생성된 DNS 요청

포트 2가 DNS 요청을 생성할 때 다음 사항이 적용됩니다.
  • 포트 1가 활성화되어 있고 DNS 서버 주소가 포트 1의 로컬 서브넷에 있는 경우, DNS 요청은 포트 1를 통해 나옵니다.
  • DNS 서버 주소가 포트 2의 로컬 서브넷에 있는 경우, DNS 요청은 포트 2를 통해 나옵니다.
  • 포트 1이 활성화되어 있고 DNS 서버 주소가 모든 로컬 서브넷의 외부에 있는 경우, DNS 요청은 포트 1을 통해 나와서 포트 1 기본 게이트웨이로 전송됩니다.
  • 포트 1이 비활성화되어 있고 DNS 서버 주소가 모든 로컬 서브넷의 외부에 있는 경우, DNS 요청은 포트 2를 통해 나와서 포트 2 기본 게이트웨이로 갑니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal