DNS 주소 지정

또한, DNS 주소 지정을 사용해서 컴퓨터의 호스트 이름, 도메인 이름 및 DNS 서버를 지정할 수 있습니다. DNS 주소 지정을 사용하면 다른 도메인 아래에서 유사한 네트워크 구조와 IP 주소 시퀀스를 설정할 수 있게 됩니다.
중요:
안전 고려사항
안전 연결은 호스트 이름을 사용할 수 없습니다(안전 I/O에 허용되지 않는 DNS 조회 필요).
  • EtherNet/IP™
    네트워크의 안전 장비(예: 안전 프로젝트의 안전 지원 컨트롤러)는 호스트 이름 파라미터를 제공하지 않습니다.
  • 표준 장비(안전이 활성화되지 않은)는 프로젝트가 안전 프로젝트이든 표준 프로젝트이든 관계없이 호스트 이름 파라미터를 제공합니다. 표준 프로젝트에서 사용되는 유일한 연결은 표준 Consumed 태그이므로 컨트롤러가 호스트 이름 파라미터를 제공합니다.
DNS 주소 지정은 MSG 명령어의 경로 설명과 같이 호스트 이름으로 컨트롤러를 참조하는 경우에만 필요합니다.
DNS 주소 지정을 사용하려면 다음 단계를 따르십시오.
  1. 컨트롤러에 호스트 이름을 지정합니다.
    네트워크 관리자는 호스트 이름을 지정할 수 있습니다. 유효한 호스트 이름은 IEC-1131-3을 준수해야 합니다.
  2. 컨트롤러 파라미터를 설정합니다.
  3. IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 주소, 컨트롤러의 호스트 이름, 도메인 이름, 그리고 1차/2차 DNS 서버 주소 등을 설정합니다.
    DNS 서버에서, 호스트 이름은 컨트롤러의 IP 주소와 일치해야 합니다.
  4. Logix Designer 애플리케이션에서 I/O 구성 트리에 컨트롤러를 추가합니다.
    중요:
    기억해야 할 사항:
    • 상위 모듈과 동일한 도메인에 하위 모듈이 존재하는 경우, 호스트 이름을 입력하십시오. 하위 모듈의 도메인이 상위 모듈의 도메인과 다른 경우, 호스트 이름과 도메인 이름을 입력하십시오(hostname.domainname).
    • I/O 구성 트리나 메시지 경로에 있는 모듈 프로파일에서 DNS 주소 지정을 사용할 수도 있습니다. 대상 모듈의 도메인 이름이 소스 모듈의 도메인 이름과 다른 경우 완전히 검증된 DNS 이름을 사용하십시오(hostname.domainname). 예를 들어, EN2T1.location1.companyA에서 EN2T1.location2.companyA로 메시지를 보낼 경우 호스트 이름은 일치하지만 도메인은 다릅니다. 완전히 검증된 DNS 이름을 입력하지 않으면 모듈이 지정된 호스트 이름에 기본 도메인 이름을 추가합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal