컨트롤러에 연결

EtherNet/IP™
또는 USB 포트를 통해 컨트롤러에 연결하려면 먼저 워크스테이션의 Linx 기반 소프트웨어에서 EtherNet/IP™ 또는 USB 드라이버를 설정해야 합니다.
  • 컨트롤러에는 10Mbps, 100Mbps 또는 1Gbps를 지원하는 이더넷 포트가 있습니다.
  • 컨트롤러에는 C 타입 리셉터클을 이용하는 USB 포트가 있습니다. 이 포트는 USB 2.0 호환형이며 12Mbps로 작동합니다.
  • 통신 모듈의 설치 매뉴얼에서 설명하는 대로 컨트롤러와 함께 섀시 안에 통신 모듈을 설치 및 구성합니다.
EtherNet/IP™
드라이버:
  • 런타임 통신을 지원합니다.
  • 워크스테이션 및 컨트롤러가 설정되어 있어야 합니다.
  • USB 드라이버에 비해 먼 거리의 통신을 지원합니다.
USB 드라이버:
  • 설정되지 않은 컨트롤러에 연결해서 이더넷 포트를 설정하는 편리한 방법입니다.
  • 이더넷 포트 설정을 알 수 없는 경우에 컨트롤러에 연결하는 간편한 방법입니다.
  • 컨트롤러 펌웨어를 업데이트하는 간편한 방법입니다.
  • 런타임 연결을 위한 것이 아닙니다. 제한된 길이의 케이블을 사용해서 임시로 연결할 목적으로만 사용되어야 합니다.
통신 드라이버 설치 방법에 대한 자세한 내용은 EtherNet/IP 네트워크 장치 사용자 매뉴얼(Publication ENET-UM006)을 참조하십시오.
컨트롤러가 초기화된 상태인 경우, IP 주소와 관련하여 다음 사항이 적용됩니다.
  • 컨트롤러는 IP 주소가 없는 상태로 출하됩니다.
  • 컨트롤러는 DHCP를 사용할 수 있습니다. 즉, 컨트롤러는 DHCP 서버를 통해 IP 주소를 얻도록 설정됩니다.
    DHCP 서버가 없거나 DHCP 서버가 IP 주소를 설정하도록 구성되어 있지 않은 경우 IP 주소를 수동으로 설정해야 합니다.
IP 주소를 설정하려면 다음과 같은 요건을 충족해야 합니다.
  • EtherNet/IP™
    또는 USB 드라이버가 프로그래밍 워크스테이션에 설치되어 있어야 함
  • 장치에 MAC ID가 있어야 함(장비의 측면 라벨에서 확인 가능)
  • 장비의 권장 IP 주소가 있어야 함
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal