IP 주소를 설정하는 방법
컨트롤러는 다음과 같은 IP 주소 변경 방법을 지원합니다.
- BootP/DHCP EtherNet/IP 통신 툴
- FactoryTalk® Linx소프트웨어
- Studio 5000 Logix Designer®애플리케이션
이러한 방법에 대한 자세한 정보는
EtherNet/IP™
네트워크 장비 사용자 매뉴얼(Publication ENET-UM006)을 참조하십시오.
중요:
컨트롤러가 작동하는
EtherNet/IP™
모드는 컨트롤러에서 IP 주소의 설정 및 사용에 영향을 줍니다. 예를 들어, 컨트롤러가 Dual-IP 모드에서 작동하고 있는 경우, 각 컨트롤러 이더넷 포트의 IP 주소를 설정해야 합니다. 즉, 본 항목에서 설명하는 단계를 각 포트별로 한 번씩 2회 수행해야 합니다.
중요:
컨트롤러가 작동하는
EtherNet/IP™
모드는 컨트롤러에서 IP 주소의 설정 및 사용에 영향을 줍니다. 예를 들어, 컨트롤러가 Dual-IP 모드에서 작동하고 있는 경우, 각 컨트롤러 이더넷 포트의 IP 주소를 설정해야 합니다. 즉, 본 항목에서 설명하는 단계를 각 포트별로 한 번씩 2회 수행해야 합니다.의견을 작성 부탁드립니다.