컨트롤러 펌웨어 및 Logix Designer 어플리케이션 호환성

Logix 5000®
제어 시스템에서는 컨트롤러 펌웨어와
Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션의 최신 버전 레벨이 동일해야 합니다. 예를 들어, 컨트롤러 펌웨어 버전이 38.xxx인 경우, Logix Designer 어플리케이션 버전 38을 사용해야 합니다.
시스템에서 사용하는 소프트웨어 애플리케이션에 대한 최소 소프트웨어 버전 요구사항이 있습니다.
올바르게 작동하는지 확인하기 위해 호환되는 소프트웨어 빌드를 함께 테스트했습니다. 서로 호환되지 않는 것으로 확인된 소프트웨어 버전은 함께 테스트하지 않았고 올바른 작동이 보장되지 않습니다.
컨트롤러 펌웨어 버전 및 소프트웨어 애플리케이션 최소 요구사항에 대한 자세한 정보는 제품 호환성 및 다운로드 센터(PCDC) 웹 사이트 rok.auto/pcdc에서 확인하십시오.
PCDC 내용:
  • 다운로드 섹션에서는 컨트롤러 펌웨어를 제공합니다.
  • 비교 섹션에는 제어 시스템에서 사용되는 소프트웨어 애플리케이션에 대한 소프트웨어 호환성 정보가 있습니다.
중요:
업데이트를 허용하려면 컨트롤러가 Remote Program 또는 Program 모드에 있어야 하고 모든 Major 복구 가능 폴트가 삭제되어야 합니다.
컨트롤러는 펌웨어 버전 1.xxx가 설치된 상태로 출하됩니다. Logix Designer 어플리케이션 프로젝트에서 사용할 수 있으려면 펌웨어 버전을 업데이트해야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal